I2S数据和电压之间的对应关系 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/audio/f/42/t/60506.aspx
TLV320AIC3262 EVM 如何設置Line in 的聲音經由EQ調整後再輸出至LINE OUT及SPEAKER http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/audio/f/42/t/72491.aspx
测音频功率 需要两样东西:无感电阻,示波器。无感电阻作为负载,阻值为额定喇叭欧姆数。示波器测量功放输出电压。P=UU/R即可获得功率值。
TPA3112 底部散热片本身不必须接地。芯片底部散热焊盘是需要铺上相同面积的铜到地平面的,不然会由于散热不好,器件过热从而不能正常工作。
TPA3112输出的PWM波有尖峰的消除:
这是正常现象,Class D是四个mos管组成的桥式结构。MOS管,线路上的电感,电容等寄生参数,使PWM波形有出现过冲和振铃现象。反映出来就是你看到的波形。(作者 Flora Wang)
如果是很高的尖峰,说明PCB的退耦有问题。要从根本上解决就需要优化PCB设计,减小信号间的干扰,简单点的,就加RC滤波
TPA3110D2EVM板 相关问题: http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/audio/f/42/t/69541.aspx
TPA3112D1电感噪声问题:
tpa3112d1电路 ,调试时电感有声响(跟播放的音乐差不多的声响)并带有杂音:
声音是通过振动引起的。电感发生,主要是由于通过电流时,磁力的作用导致机械振动,与空气摩擦,频率在20-20Khz,被人们感知为声音。建议换质量好一点的电容,机械振动小,就没有声音了。(作者 Flora Wang)
通过LC滤波,将TPA3112输出还原出正弦波,可老是有杂波,而且电感还一直在吱吱的叫,该怎么办呢?电感选的33uh工字电感,1uf贴片电容。
这里不能用工字,赶紧找个带屏蔽的功率电感吧。(作者 XP)
用TPA3112D1评估板测试时发现,输入短接的时候也有输出,此时后面是加了LC滤波,用的33uH和1uF的,然而输出端还是有100多毫伏的正弦信号;并且整个板子的地线上都出现了比较大的噪声,请问地上的噪声从哪里来的呢?通过怎样的方式能够消除呢?电源端是已经经过电感和电容滤波了,然后效果甚微,求解
这个没有必要消除,人耳听到的音频范围是20-20Khz,300 多K的开关频率已经超过了人耳的范围,听不到了,如果不是EMI要求,没有太大的问题。地线的噪声,只有改版来改善了。(作者 Flora Wang)
TPA3112D1板的输出功率和效率的计算:
理论计算,对于BTL的输出模式,最大输出功率为PBTL=Vdd*Vdd/2R,例如16V供电,8ohm负载,BTL最大不失真输出功率为 16*16/2*8=16W。效率则用实际功放输出的功率,除以电源输出功率即为效率。(作者 Roman Wang)
测试输出功率最直观专业的设备是用AP。效率则需要通过上帖的方法先测量出电源消耗的功率,通常原厂的做法是监控各个电源引脚的电流,乘以各个电压相加得到总消耗功率,从而计算芯片的效率。
对于EVM板的效率,外围元件会引入一些变量,比如电容的漏电,分压电阻的电流等等。在没有AP的情况下,也可以通过测试正弦波的幅度和已知的负载阻抗计算功率。通过监控总电源的电流计算电源输出功率计算出效率,但这样的结果效率可能会比手册标出来的低,上述为原因。(作者 Roman Wang)
TPA3112输出无信号的原因 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/audio/f/42/t/68537.aspx
TAS5611A数字功放,但它的输入需要差分输入,就是需要单端转差分的芯片,如何选择?
查一下单端转差分电路,基本上用运放搭就可以了。TAS5611A也可以接单端,接单端的时候,另一端接电容倒地即可。(作者 Flora Wang)
AIC3104环境底噪问题 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/audio/f/42/t/67485.aspx
aic23b的AD和DA输入输出数据总在64000左右,AD设置的是16位,为什么才进来的数都这么大,是不是配置不对?还有就是,输入电压和采样值之间的对应关系是什么?http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/audio/f/42/t/67018.aspx