This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3255: TPA3255 2欧状态下保护问题

Part Number: TPA3255

经过反复测3255 双声道模式2欧喇叭单元,音量稍微大一点就会保护,需要重新启动,4欧以上就没有任何问题,这个情况供电超过36V 才明显,尤其高压50V左右,只要音量有一点就保护了。单声道模式可以55V供电不保护。寻求解决办法,调整电阻,电容,或者加粗铜箔走线,并没有得到改善。

  • 您好,

    如下 TPA3255 datasheet 截图,在 TPA3255 推荐的工作条件下它支持的最小负载是3.4Ω。

    该设备可以支持2Ω BTL,设计时应注意OC阈值,设备OC阈值是17A。 对于17A OC阈值,BTL模式下2Ω负载的最大PVDD电压为34V。

  • 和这个阀值无关,只要低阻,音量开那么一点点就会保护,越高压越容易,这个芯片-电感-电容这些长度,走线宽度有没有特殊要求

  • 和这个阀值无关,只要低阻,音量开那么一点点就会保护,越高压越容易

    具体供电电压和负载是多少?计算下是否超过了OC阈值?

    这个芯片-电感-电容这些长度,走线宽度有没有特殊要求

    走线长度尽可能短,走线宽度和铜皮厚度要承受住电路的最大过电流量。