This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV320ADC3101-Q1: TLV320ADC3101-Q1 用于采集信号精度能达到什么水平,我实际测试精度误差比较大,帮忙看下,谢谢。

Part Number: TLV320ADC3101-Q1

用TLV320ADC3101-Q1 测试信号,输入200Hz 600mV vpp 正弦信号,采样率16000Hz,采集到的ADC

最大值:10887 

最小值:-9460

计算得到对应的信号幅值(峰值)=1000*(10887-(-9460))/2/32768 = 310.4705811mV

理论峰值300mV,则误差=(310.4705811-300)/300=3.49%

这个测试精度偏大,芯片手册上关于这个指标没有描述,请帮忙解答一下,谢谢。

另外也测了其他频点的信号,结果如下:

频率 X轴
adc采样率 ADC min ADC max ADC ave 峰值测试值mV 峰值理论值mV 误差
10Hz 16000 -5220 6613 715 180.557251 300 39.81%
20Hz 16000
30Hz 16000 -8379 9793 728 277.2827148 300 7.57%
40Hz 16000
50Hz 16000 -9005 10424 690 296.4630127 300 1.18%
80Hz 16000
100Hz 16000
159Hz
200Hz 16000 -9460 10887 704 310.4705811 300 -3.49%
150Hz 16000
500Hz 16000 -9684 11100 707 317.1386719 300 -5.71%