This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PCM1863: 问题如下:

Part Number: PCM1863

             关于PCM1863 音频ADC的使用,目前打算用音频ADC采集模拟的带偏置的模拟电压,有以下问题确认一下:

 

           1.作为单端输入时,REF参考2.1*1.414V吗?

  1. 单端信号输入,可以采集负电压吗?

           3.如果经过隔直电容的信号,没有直流偏置的交流信号进入ADC,音频ADC最大能采集的范围是-1.7V~﹢1.7V吗?

  • 您好,

    下周一我将具体看下您的问题,给您带来不便很抱歉

  • 下面问题得明确一下,  这音频ADC,进ADC的都会经过隔直电容,音频信号本身就会有负信号,为什么还要做特殊处理??如果做特殊处理,怎么处理明确一下?

     单端信号输入,可以采集负电压吗?

     

    本芯片是单电源供电,如果要实现负压输入的话需要做一些电路处理的。具体有没有推荐的参考电路?

  • 感谢您的耐心!

    首页它要求是AC 耦合输入,内部偏置到AVDD/2.

    单端输入时,输入范围有效值是2.1VRMS,峰峰值也就是2.1*1.414V=3Vpp;

    单端信号输入,可以采集负电压吗?

    因为是AC耦合输入,直流分量也就没有了,这样输入时交流变化幅值是±1.5Vpp

         3.如果经过隔直电容的信号,没有直流偏置的交流信号进入ADC,音频ADC最大能采集的范围是-1.7V~﹢1.7V吗?

    ±1.5Vpp,

  • 这音频ADC,进ADC的都会经过隔直电容,音频信号本身就会有负信号,为什么还要做特殊处理??如果做特殊处理,怎么处理明确一下?

    不明白您这里的问题点,您说的特殊处理指什么?

    本芯片是单电源供电,如果要实现负压输入的话需要做一些电路处理的。具体有没有推荐的参考电路?

    您需要输入的幅值范围是多少?需要是单端输入吗?

  • 这个ADC设置为单端模式时必须是AC输入,不能测试直流电压吗?我们的输入信号有有直流成分,原始信号是-1~2V,

  • 波形就是含有0.5V偏置的电压,叠加了峰值为1.5V的交流信号,可以理解为音频

  • 是的,不能测直流电压,因为内部有DC偏置是AVDD/2。

    您可以看下集成的 Secondary ADC性能是否满足您的要求,我看了下它可以测DC电压,但分辨率是12bits,输入阻抗比较低为20KΩ,如果可以的话,我再确认下其输入范围,因为 datasheet只看到最大到4.3V,最低是多少是否可以测负压如果您考虑的话我再去确认。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。