This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于PCM1863 音频ADC的使用,目前打算用音频ADC采集模拟的带偏置的模拟电压,有以下问题确认一下:
1.作为单端输入时,REF参考2.1*1.414V吗?
3.如果经过隔直电容的信号,没有直流偏置的交流信号进入ADC,音频ADC最大能采集的范围是-1.7V~﹢1.7V吗?
下面问题得明确一下, 这音频ADC,进ADC的都会经过隔直电容,音频信号本身就会有负信号,为什么还要做特殊处理??如果做特殊处理,怎么处理明确一下?
单端信号输入,可以采集负电压吗?
本芯片是单电源供电,如果要实现负压输入的话需要做一些电路处理的。具体有没有推荐的参考电路?
感谢您的耐心!
首页它要求是AC 耦合输入,内部偏置到AVDD/2.
单端输入时,输入范围有效值是2.1VRMS,峰峰值也就是2.1*1.414V=3Vpp;
单端信号输入,可以采集负电压吗?
因为是AC耦合输入,直流分量也就没有了,这样输入时交流变化幅值是±1.5Vpp
3.如果经过隔直电容的信号,没有直流偏置的交流信号进入ADC,音频ADC最大能采集的范围是-1.7V~﹢1.7V吗?
是±1.5Vpp,
这音频ADC,进ADC的都会经过隔直电容,音频信号本身就会有负信号,为什么还要做特殊处理??如果做特殊处理,怎么处理明确一下?
不明白您这里的问题点,您说的特殊处理指什么?
本芯片是单电源供电,如果要实现负压输入的话需要做一些电路处理的。具体有没有推荐的参考电路?
您需要输入的幅值范围是多少?需要是单端输入吗?
这个ADC设置为单端模式时必须是AC输入,不能测试直流电压吗?我们的输入信号有有直流成分,原始信号是-1~2V,
是的,不能测直流电压,因为内部有DC偏置是AVDD/2。
您可以看下集成的 Secondary ADC性能是否满足您的要求,我看了下它可以测DC电压,但分辨率是12bits,输入阻抗比较低为20KΩ,如果可以的话,我再确认下其输入范围,因为 datasheet只看到最大到4.3V,最低是多少是否可以测负压如果您考虑的话我再去确认。