This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3255: 空载IC发热

Part Number: TPA3255

目前在使用TPA3255这颗IC时,IC输出端未接负载给IC供电,IC发热厉害,温度最高能到80摄氏度左右,把后面的LC电路去掉也是一样。

  • 去掉LC之后,发热没有降低是吗?

    是否有触发FAULT和CLIP_OTW拉低?

    TPA3255顶部有散热焊盘,是否有使用散热器?

  • Dear Kailyn,

    去掉LC后,发热没有降低,顶部有加散热器,FAULT跟CLIP 目前是空着的,没有拉低,IC工作正常。

  • 您好·,明天给您答复。

  • 抱歉回复晚了,我们可以通过热阻计算下芯片的结温(测量下supply current,以及output current计算下总功率)和测量的是否相符:

    Tj=TA + thetaJA*Pout

    TPA3255的热阻挺高的,每输出1W功率温度上升50.7度

    在热阻下面有这样的备注:

    散热器温度为85°C 时、使用热导率为0.7W/mK 和和2mil 厚度热化合物, 在该模型中,散热器温度被视为环境温度,且散热的唯一路径是
    散热器

x 出现错误。请重试或与管理员联系。