This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPA6133A2
您好,
关于电路图,7脚和8脚是建议拉到VDD上的:
TPA6133A2 是固定4dB增益,您测量输出与输入,TPA6133A2 输出是1.597倍放大吗?
为了获得最佳Pop性能,建议使用差分输入和低容差输入电容以减少任何不匹配。
输出很小,没有输入波形大
您输入信号低频信号到多少HZ?
您是在哪里测量的输入波形?输入电容左边吗?输入电容与 TPA6133A2的输入阻抗RIN形成高通滤波器,有可能是Cin 太小了,您增大CIN再测试TPA6133A2 输出幅值正常吗?
昨天测试出了点问题,耳机都烧了,可能芯片也g了
看到这个情况我很抱歉!
换一块板子测试情况怎样?是否工作正常?
样品芯片还在路上,稍等
好的,等待您的测试结果
上电和en脚pop已经没有了,但是异常掉电的时候会有一个强的声音,是正常的吗?
如果没有使用SD pin的话,应该是正常的,建议掉电前先拉低 SD pin。
这个掉电没法避免好像,因为我是异常掉电,直接拔掉电源,这个问题可规避也可不规避,但是新问题是TPA6130无法使用,两个芯片我看都是差不多的,我更换上去无法使用