This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5431-Q1: TAS5431使用咨询

Part Number: TAS5431-Q1

123.pdf

你好,请教下,目前项目MCU通过倒T型电阻网络(R2R)实现数字转模拟语音,通过TAS5431驱动扬声器:

(1)倒T型电阻网络要求输入阻抗无穷大,而TAS5431输入阻抗与增益相关,比较小,请问是否可以通过设置寄存器,使TAS5431输入阻抗为无穷大?

(2)目前使用单端输入,负端是否可以通过电容直接接地?对于地平面是否有什么要求?

  • 您好,关于您的问题,我这边尽快给您回复。 给您带来不便非常抱歉。

  • (1)倒T型电阻网络要求输入阻抗无穷大,而TAS5431输入阻抗与增益相关,比较小,请问是否可以通过设置寄存器,使TAS5431输入阻抗为无穷大?

    抱歉,没有寄存器可以改变输入阻抗为无穷大呢。

    目前使用单端输入,负端是否可以通过电容直接接地?对于地平面是否有什么要求?

    您的理解是对的,单端输入,负端输入通过一电容到地,容值和正输入端的电容大小一样即可。

    关于地平面,首先我们建议使用一个公共接地平面进行布局,如果有数字信号和模拟信号的话,需要测区预防措施,减少数字信号带来的噪声,比如可以使用分开布局,可能相对比较困难,一旦信号线越过平面间隙会导致EMI和干扰,使得布线更加困难,从而出现问题,AGND和DGND之间也会由于压差导致芯片出现问题,所以通常我们建议使用一个具有较短接地的回流路径,并将数字部分和模拟分开。