This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3116D2: 功放输出波形变化问题:1、毛刺现象;2、降档现象

Part Number: TPA3116D2

我们设计的电源是24V 3A。

1、毛刺现象:

在功放输出端的波形测量到的波形在冷机启动工作的前几秒内有顶部毛刺现象,然后工作一段时间后,波形又正常了;

如下图是启动时的波形:

再过8s后波形恢复正常:

2、降档现象:

当功放正常运行的时候Vpp=32V,用示波器的夹子碰一下输出线,波形就变成Vpp=17.6V了

  • 您好,启动时就enable 输出了吗? 建议是在上电启动时将MUTE拉高,使得输出高阻态,当上电启动完成之后,再将MUTE拉低enable output。

    可通过GPIO控制MUTE的时序。

    示波器的夹子碰了下输出线,波形幅值降低后,不会再恢复到原来输出了是吗?

  • 你好,

    控制MUTE这个应该是解决pop音的原理吧,目前这个已经留了一个500ms的信号爬坡处理了,就是缓慢爬坡到最大的时候,出现一段时间的定比抖动,这个示波器比较差,所以看不清波形;请问MUTE和SDZ引脚的区别是啥?

    目前有一个示波器碰了之后,波形幅值降低后,不再恢复了;

  • MUTE和SDZ都可以将输出高阻态,这是相同的,区别在于MUTE比SDZ更能快速的disable output。上掉电POP音的话,上电时先上电,再将MUTE=L,SDZ=H进入normal operation。同样掉电时 ,先将MUTE=H,SDZ=L, disable output再掉电。

    目前有一个示波器碰了之后,波形幅值降低后,不再恢复了;

    此时FAULT引脚有报错吗?

  • 请问

    1.TPA3116在DC24V 5A供电下,在用正弦波做信号,TPA3116输出限制在11Vrms,是否支持带载4个8欧的喇叭(一路并2个8欧喇叭),?

    2.在测试中确实发现TPA3116由于某种未知错误导致输出是设置输出的1/2,并且只有重新上电才恢复,这个现象在23年4月份就有人反应过.

  • .TPA3116在DC24V 5A供电下,在用正弦波做信号,TPA3116输出限制在11Vrms,是否支持带载4个8欧的喇叭(一路并2个8欧喇叭),?

    要看负载的功率是多大,11Vrms的话,8ohm喇叭,输出功率可以计算得到11^2/8=15.125W。并且这是理想值,实际的输出功率还和效率,THD+N有关。

    在测试中确实发现TPA3116由于某种未知错误导致输出是设置输出的1/2,并且只有重新上电才恢复,这个现象在23年4月份就有人反应过.

    这个问题我去确认一下。

  • 在测试中确实发现TPA3116由于某种未知错误导致输出是设置输出的1/2,并且只有重新上电才恢复,这个现象在23年4月份就有人反应过.

    补充下。

    输出强度变弱,或者幅值降低,除了英文论坛说的几点:

    1. When the problem happened, will the fault pin become low?

    2. Could gather the waveforms when the problems happened? input/output/fault pin/PWM(before inductor)

    It's better to gather both normal and abnormal conditions.

    我建议再对比下电源的supply current是否有降低?

    目的是分析异常时,具体是哪里出现的问题。