This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV320AIC3104 出现高频分量

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101, TLV320AIC3104

大家好!小弟最近在用TLV320AIC3101这款芯片。目前通过LINE2 输入 PGA+ADC (关掉了AGC)+DOUT,然后DOUT直接送给DIN+DAC+HPLOUT的方式。目前PGA的增益设置为0dB。输入为一200mV的1khz的单频正弦波。输出时候发现正弦波上面叠加了许多高频分量。导致失真度很大。必须通过仪器自带的低通滤波器后方能得到较好的单频正弦波。测试仪器的低通滤波器为80KHZ截止频率。我手上现在没有TLV320AIC3101的开发板。我想问一下DAC通道的声效滤波器能否进行低通滤波处理。我的采样率为44100Hz。如果能够进行低通滤波处理,那么滤波器参数怎么进行设置。希望大侠手上有开发板以及软件计算工具的提供一下给我谢谢
!能够带上寄存器设置更好。稍后我会把我的寄存器设置值附上。希望TI的工程师能够回答一下我的问题,谢谢。不甚感激1

  • 我想,你所看到的高频分量,应该是离散量化引起的,消除这个高频分量低通滤波器是必需的。

  • 感谢你的回答,目前我没有TLV320AIC3104/01的开发板。所以下载的开发套件无法使用。就是希望能否给我提供一组低通滤波器的系数值我来进行使用。还有我想问一下低通滤波器是在DAC 部分还是在ADC部分呢?我看完了文档但是这一部分感觉介绍得比较模糊。对于DE-EPHIS 所提供的那个滤波器系数来说什么时候是低通什么时候是高通呢?麻烦指点一下,谢谢!