你好:
附件为我们最新原理图,请帮检查,谢谢!2GA010_V1.01_DL(240103) - TAS2563.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
附件原理图我看了下,您使用的是1S Battery Supply的供电方式,没有外部使用PVDD,这里没什么问题,另外,OUTP和OUTN这里的下拉电容可以预留,实际测试的时候评估下是否需要加上,我看EVM user's guide中这里叉掉了。您可以预留。
参考TAS2563这篇schematic和layout的应用手册:
我看您这边给的文档是QFN 的指导,也同样适用于BGA 的吧,另外我们每路加了两个33pf ,是为了摆件一个靠近PA,一个靠近喇叭接口,您的建议是都NC 吗
BGA 封装的EVM user's gudie中也将这里的电容去掉了:https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slau800/slau800.pdf
您可以预留这里的电容

I2S的 的SDO 可以做喇叭输出回采吗
可以,但是要比较下SDOUT的输出电压和电流是否match要求。通产我们需要采集的信号都是需要幅值被放大,但是SOUT的输出不一定满足要求。