Other Parts Discussed in Thread: NE5532
你好!
我最近正在使用两片TPA3255制作一个数字音频功放。我将两片都按照数据手册的方式配置为了PBTL模式,并希望每声道都能由一片TPA3255推动。
成品完成后,两个声道的4欧姆扬声器均能正常产生声音,同时其他的功能,例如削波保护、短路保护等功能都工作正常。
唯一的问题是,在上电后,大约每3秒时间,两片TPA3255的FAULT#i引脚都会自动触发一次。触发的持续时间很短,大约为100ms左右,随后恢复正常。这表现为扬声器会突然无声,随后又再次恢复正常;通过FALUT#引脚连接到3.3V的LED会在FAULT#置低期间亮起。因此,无法正常聆听音乐,因为会被持续的芯片复位打断。
功放除此问题外工作完全正常。芯片拥有良好的主动散热,在开机数小时并持续播放、关闭风扇并妥善安装散热片的情况下,它们的温度与室温无异,约25摄氏度。PVDD的输入电压为+30V,在我将电压提高至+42V后故障没有改善。GVDD和VDD的输入电压均为经过TPS7A4701稳定过的+12V电压。VDDA电压在7.73V左右,也非常接近数据手册的情况。
我将芯片的RESET#引脚引出到一枚按钮开关上,开关断开的情况下#RESET通过10K电阻上拉至+3.3V;按下开关后,#RESET被下拉至GND。这个简单电路用于手动复位。
芯片的输入端在首版PCB中设计有误,我随后绘制了另一张附加小型PCB,上方搭载了+-9V供电的前级运算放大器电路,使用NE5532。经过测试,即便断开这个前级放大电路,TPA3255仍会表现出重复复位的情况。
因此,我无法依据数据手册排查出潜在的问题。我想咨询TI的工程师团队应当如何解决这个不断复位的情况。
在下方我提供了一段简短的演示视频,为了能分辨出声音的变化,视频中我只连接了左声道的扬声器,实际情况下右声道的表现与左侧完全一致。通过视频,您也许能看出LED与扬声器声音之间的联系。
另外,其余的几个文档是PDF格式的原理图和PCB Layout。较小的电路板是重新绘制的前级电路板,它被粘在主电路板下方,并使用视频中展示的黑色导线与TPA3255的输入相连接。主电路板中的前级电路已被移除,但原理图并未删除。所有电路板均为双层布局,文件名标注了对应电路板的对应层。
如果您需要示波器信息或者其他内容和参数用来帮助您的判断,请随时联系我。
无论问题解决与否,我都非常感谢;祝您工作顺利,生活愉快。
PreAmp_SCH.pdfTPA3255_SCH.pdfPreAmp_TOP.pdfPreAmp_BOTTOM.pdfTPA3255_TOP.pdfTPA3255_BOTTOM.pdf