你好
我现在使用6424芯片进行解码,配合外部的放大器输出使用,想请问在查看规格书时发现只用CH1、2通道可以被配置成normal和line out模式,CH3、4通道默认为line out模式如图,但是推荐电路中3、4 通道也被正常连接到扬声器进行使用了,是我理解有偏差吗,我现在想所有通道都使用线输出配合外部放大器使用,我应该如何配置0X00寄存器来实现功能呢?
还有规格书描述在线驱动模式下有特殊的驱动增益,如图,这个应该如何设置呢?还是芯片自动配置
以上问题望回复,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我现在使用6424芯片进行解码,配合外部的放大器输出使用,想请问在查看规格书时发现只用CH1、2通道可以被配置成normal和line out模式,CH3、4通道默认为line out模式如图,但是推荐电路中3、4 通道也被正常连接到扬声器进行使用了,是我理解有偏差吗,我现在想所有通道都使用线输出配合外部放大器使用,我应该如何配置0X00寄存器来实现功能呢?
还有规格书描述在线驱动模式下有特殊的驱动增益,如图,这个应该如何设置呢?还是芯片自动配置
以上问题望回复,谢谢!
您好,
表9-10的说明是遗漏了定义.
CH3 LO MODE / CH4 LO MODE具有和CH1 LO MODE一样的功能,
寄存器RESET状态都为0即 in normal/speaker mode,CHx LO MODE设置为1即选择为line out 输出。
您好,
LINOUT模式差分输出电压参数如下。
在LINOUT模式下,芯片增益固定为1,最大输出电平 7.5Vpp/0dBFS。