Part Number: TAS6424E-Q1
你好
我现在使用6424芯片进行解码,配合外部的放大器输出使用,想请问在查看规格书时发现只用CH1、2通道可以被配置成normal和line out模式,CH3、4通道默认为line out模式如图
,但是推荐电路中3、4 通道也被正常连接到扬声器进行使用了,是我理解有偏差吗,我现在想所有通道都使用线输出配合外部放大器使用,我应该如何配置0X00寄存器来实现功能呢?
还有规格书描述在线驱动模式下有特殊的驱动增益,如图
,这个应该如何设置呢?还是芯片自动配置
以上问题望回复,谢谢!