This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3110 自动保护问题



我在使用TPA3110做一款产品,只需要输入固定频率不同幅度的信号,信号范围在28KHz左右。

但是现在出现一个问题就是,在/SD 使能前,如果RINP已经有一个幅度稍微大点的信号,功放使能时就会自动保护,然后400mS后又使能,然后又保护。如此反复。

目前处理是,/SD使能后,延时25mS,然后输入信号,且信号幅度按一定步进缓慢增加。此点导致要到达需要的初始输入,需要120多mS。反应太慢。

在使能后的使用过程,需要改变幅度时,也只能采用幅度缓慢变化的方式,否则功放又会自动保护掉。从最小一档到最大一档,这种方式需要500mS左右,影响使用感觉。

目前自己实在弄不明白问题出在哪,请问有高手知道原因吗?谢谢。

  • 亲;这就是不接负载的后果!建议输出接一5~10欧与一0.1uF串联的RC负载。

  • 我不是用在音频上面,后端有一个1:10的升压变压器。实际工作时是有一个负载的。变压器后端的负载500~1kΩ左右。

    另外,请问一下,接了5~10欧与一0.1uF串联的RC负载,不是会分掉很大一部分功率用来发热?我现在功率不够用了。而且发热已经很严重了。

    谢谢。

  • 没有TI的工程师帮忙回复下吗?

  • 亲;你的变压器负载太小。如果不增加损耗解决问题,建议前级加低通;滤除18kHz以上信号。

  • XP 说:

    亲;你的变压器负载太小。如果不增加损耗解决问题,建议前级加低通;滤除18kHz以上信号。

    谢谢XP,我昨天按你说的,用5欧姆和2.5欧姆的功率电阻分别串如回路试了一下,幅度变化较大时,的确没有保护。不过我的功率受了点影响。

    另外,这个方案板上还要留出大功率电阻的位置,就我目前设计有点困难。

    引起这个现象的,难道是瞬间变化较大时,我的滤波器,变压器电感出现饱和,变导线了吗?不是很理解,我滤波器电感是10A的。

    另外,我的应用频率是28KHz,滤波器是滤除32KHz以上的频率。

    我今天再试试电阻减小到多少还可以。