Part Number: PCM2912A
我们公司有一个显示终端,CPU是E3815,系统是ubuntu12.04,用PCM2912A做声卡,后端功放是TPA3130,驱动8欧的扬声器!
现在算是小批量阶段,在客户处出现了多起无声音的故障,具体表现:
客户通过:aplay /path/file.wav 播放音频文件,但是扬声器没有声音,整机重启可以恢复!
手动播放时,有报错,信息如下:
ALSA lib pcm_direct.c:980:(snd1_pcm_direct_initialize_slave) unable to install hw params
ALSA lib pcm_dmix.c:1030:(snd_pcm_dmix_open) unable to initialize slave
aplay:main:682:audio open error:Input/output error
我们已经排查了很多,始终没有找到问题所在!
PCM2912A的电路也是参照官方推荐电路来做的,就是把无源晶振换成了有源晶振,同时,保持了XTO管脚悬空!
请问,这个问题是否是硬件问题?有什么定位思路或者排查的建议吗?