Part Number: LMX2592
按照工程需求设计,LMX2592输入为125MHz时钟,两路输出均设置为111MHz。实际测试B路输出111MHz正常,但MUXOUT引脚未拉高,指示未锁定,R59寄存器的MUXOUT_HDRV已设置为1,请问还有其他配置有问题吗?
寄存器配置顺序如下:


原理图如下:


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LMX2592
按照工程需求设计,LMX2592输入为125MHz时钟,两路输出均设置为111MHz。实际测试B路输出111MHz正常,但MUXOUT引脚未拉高,指示未锁定,R59寄存器的MUXOUT_HDRV已设置为1,请问还有其他配置有问题吗?
寄存器配置顺序如下:


原理图如下:


您好
1.已修改Gain Multiplier配置修改为1x;
2.已修改VCO_DISTA_PD和VCO_DISTB_PD配置为1;
3.目前PFD_DLY设置已为2
完成上述修改后,在上电初始化流程的打印信息仍显示fail,在RFOUTBP输出侧测得实际输出频率为112.0715MHz。
请问还有哪里可能是需要调整的?
目前寄存器配置如下:
R70 0x460000 R69 0x450000 R68 0x440089 R64 0x400077 R62 0x3E0000 R61 0x3D0001 R59 0X3B0020 R48 0x3003FC R47 0x2F00FF R46 0x2E0F22 R45 0x2D0218 R44 0x2C0000 R43 0x2B0000 R42 0x2A0000 R41 0x290457 R40 0x280000 R39 0x278204 R38 0x260038 R37 0x254000 R36 0x240C41 R35 0x23119B R34 0X22C3EA R33 0x212A0A R32 0x20210A R31 0x1F0601 R30 0x1E0034 R29 0x1D0084 R28 0x1C2924 R25 0x190000 R24 0x180509 R23 0x178842 R22 0x162300 R20 0x14012C R19 0X130965 R14 0x0E0FFC R13 0x0D4000 R12 0x0C7002 R11 0x0B0018 R10 0x0A10D8 R9 0x090302 R8 0x081084 R7 0x0728B2 R4 0x041943 R2 0x020500 R1 0x01080A R0 0x002216
您好
我可以锁定并使 MUXout 输出为高电平。 这是我的配置。

R70 0x460000
R69 0x450000
R68 0x440089
R64 0x400077
R62 0x3E0000
R61 0x3D0001
R59 0x3B0020
R48 0x3003FC
R47 0x2F00CF
R46 0x2E0FA2
R45 0x2D0218
R44 0x2C0000
R43 0x2B0000
R42 0x2A0000
R41 0x290457
R40 0x280000
R39 0x278204
R38 0x260038
R37 0x254000
R36 0x240441
R35 0x23119B
R34 0x22C3EA
R33 0x212A0A
R32 0x20210A
R31 0x1F0601
R30 0x1E0034
R29 0x1D0084
R28 0x1C2924
R25 0x190000
R24 0x180509
R23 0x178842
R22 0x162300
R20 0x14012C
R19 0x130965
R14 0x0E0FFC
R13 0x0D4000
R12 0x0C7002
R11 0x0B0018
R10 0x0A10D8
R9 0x090302
R8 0x081084
R7 0x0728B2
R4 0x041943
R2 0x020500
R1 0x010809
R0 0x00221C
确保编程序列按降序排列。 即从 R70到 R0。 BTW、您的 SPI 速度是多少?