LMX1205: LMX1205寄存器配置,配置顺序

Part Number: LMX1205

你好,我在使用LMX1205芯片时遇到一些问题,我们没有使用评估板,使用的单独的芯片,通过SPI来控制,我按以下步骤初始化芯片,没有输出我需要的频率,但寄存器回读是我写进去的值。是否有什么特殊的寄存器需要配置?或者特殊的写入顺序?
以下是我的配置步骤:
1:上电后软件复位:   
LMX1205_Write_Registers(0x00,0x0001);
Delay_us(5000);
LMX1205_Write_Registers(0x00,0x0000);
Delay_us(5000);
2:降序写入寄存器表,该表由TICS_PRO软件生成:

0x4D0000,
0x370000,
0x360000,
0x2D2ABF,
0x2C7707,
0x2B7707,
0x2A76F3,
0x2978F3,
0x2878E1,
0x2778E1,
0x250000,
0x248947,
0x200000,
0x1F0000,
0x1E0000,
0x1D0000,
0x1B661A,
0x1A00D0,
0x1901FF,
0x1801FF,
0x1701FF,
0x1601FF,
0x1501FF,
0x14C051,
0x130004,
0x120000,
0x110004,
0x100030,
0x0F0001,
0x0E00C9,
0x0D002B,
0x0C002B,
0x0B5CA9,
0x0A5CA9,
0x095CA9,
0x085CA9,
0x07000D,
0x06000D,
0x05000D,
0x04000D,
0x030000,
0x0201FF,
0x01001B,
0x000000

3:写入寄存器( DEV_IOPT_CTRL字段):0x370006
以下是我的软件配置:
image.png