This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2595 full assist模式下有杂散

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2572

您好!
我在LMX2595的使用过程中,参考频率100MHz,鉴相频率100MHz,三阶小数模式,输出13~19GHz,25MHz步进。当VCO设置成Full assist下,切换频点时发现,部分频点偶尔有杂散偶尔没有。杂散见附图1/2,寄存器值设置见附图3。而当VCO设置成Partial assist或No assist 模式时不会出现杂散。

  • 您好!
    我在LMX2595的使用过程中,参考频率100MHz,鉴相频率100MHz,三阶小数模式,输出13~19GHz,25MHz步进。当VCO设置成Full assist下,切换频点时发现,部分频点偶尔有杂散偶尔没有。杂散见附图1/2,寄存器值设置见附图3。而当VCO设置成Partial assist或No assist 模式时不会出现杂散。

  • 您好,您的这个问题我帮您确认下。 给您带来不便非常抱歉。

  • 好的,麻烦您了! 

    我之前在使用LMX2572的时候也有同样的问题,只是杂散幅度有65dBc左右,我就没管了。所以现在还是特别想知道是怎么回事的。而且现在产品货期还是比较急的。

  • 您好,麻烦您把寄存器配置以.txt方式附上。
    另外,能举例是在哪些频点出现的杂散吗?

  • R78	0x4E0003         
    R77	0x4D0000
    R76	0x4C000C
    R75	0x4B0800
    R74	0x4A0000
    R73	0x49003F
    R72	0x480001
    R71	0x470081
    R70	0x46C350
    R69	0x450000
    R68	0x4403E8
    R67	0x430000
    R66	0x4201F4
    R65	0x410000
    R64	0x401388
    R63	0x3F0000
    R62	0x3E0322
    R61	0x3D00A8
    R60	0x3C0000
    R59	0x3B0001
    R58	0x3A8001
    R57	0x390020
    R56	0x380000
    R55	0x370000
    R54	0x360000
    R53	0x350000
    R52	0x340820
    R51	0x330080
    R50	0x320000
    R49	0x314180
    R48	0x300300
    R47	0x2F0300
    R46	0x2E07FE
    R45	0x2DD0C0
    R44	0x2C0AA3
    R43	0x2B0753
    R42	0x2A0000
    R41	0x290000
    R40	0x280000
    R39	0x2707D0
    R38	0x260000
    R37	0x250404
    R36	0x240027
    R35	0x230004
    R34	0x220000
    R33	0x211E21
    R32	0x200393
    R31	0x1F43EC
    R30	0x1E318C
    R29	0x1D318C
    R28	0x1C0488
    R27	0x1B0003
    R26	0x1A0DB0
    R25	0x190C2B
    R24	0x18071A
    R23	0x17007C
    R22	0x160001
    R21	0x150401
    R20	0x14CC48
    R19	0x13275B
    R18	0x120064
    R17	0x11012C
    R16	0x1000DE
    R15	0x0F064F
    R14	0x0E1E70
    R13	0x0D4000
    R12	0x0C5001
    R11	0x0B0018
    R10	0x0A10D8
    R9	0x091604
    R8	0x086800
    R7	0x0740B2
    R6	0x06C802
    R5	0x0500C8
    R4	0x040A43
    R3	0x030642
    R2	0x020500
    R1	0x010808
    R0	0x002514
    

    这是100MHz参考,200MHz鉴相,输出15.975GHz时的寄存器表!这个频点出现杂散概率较大。而且一旦有频点出现杂散,切换到其他本来没有杂散的频点,也会变的有杂散。

  • 您好,上面示波器有杂散的输出波形呢,正是2倍的15.975Ghz的频率,即为31.95GHz。
    另外,您这里提到,除了这个频率点出现杂散概率较大,其他有杂散的在哪个频点?
    15.975GHz频点切换到其他没有杂散的频点,比如哪些频点?
  • 为什么LMX2595/LMX2572寄存器中没有MASH_DITHER/Dithering功能?那在Full assist模式下遇到小数杂散该怎么办?

  • 您好,我在用LMX2595产生10GHz频点的时候,在距离中心频率1.25MHz的地方出现了杂散,请问是什么原因导致的
  • 您好,我在用LMX2595产生10GHz频点的时候,在距离中心频率1.25MHz的地方出现了杂散,请问是什么原因导致的