This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
负载10k:
输出无负载:
负载大小只会影响后面的电平,对于第一个台阶基本不变。
我看了其他厂家的内部结构图:
按照输出级结构仿真,和实际测试情况类似,但是不知道什么原因,没看懂。
将电路仿真后没有找到输出结果是这样的原因,以下调试问题您可以尝试做一下或给出您的信息吗
1、 您是否尝试过换一个新的芯片测试其输出?
2、 您测试了几块板子是这种情况?
3、这种现象是否仅发生在第一个输出脉冲或所有脉冲上?
4、 您是使用哪种电缆测量的? 是一个 1x 还是 10x 的探头,还是一条长线缆,某种类型的线缆可能会导致负载电容
5、您是否尝试从NA555输出断开所有连接,以查看波形是否正常? 并使用不同的测量线缆测量?