555定时器输出波形在上升沿有一个台阶,怎样消除?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
将电路仿真后没有找到输出结果是这样的原因,以下调试问题您可以尝试做一下或给出您的信息吗
1、 您是否尝试过换一个新的芯片测试其输出?
2、 您测试了几块板子是这种情况?
3、这种现象是否仅发生在第一个输出脉冲或所有脉冲上?
4、 您是使用哪种电缆测量的? 是一个 1x 还是 10x 的探头,还是一条长线缆,某种类型的线缆可能会导致负载电容
5、您是否尝试从NA555输出断开所有连接,以查看波形是否正常? 并使用不同的测量线缆测量?