你好:
OSCIN输入192M,PLL2倍频到3072M,分频输出192M,用内部VCO1,输出频率不准。外部环路滤波器设置如下图:


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我咨询了其他工程师,他给出的意见是先确认下面3点:
1、SYNC_DISSYSREF 位是否已清除? SYSREF 信号可能正在重置 SYSREF 分频器,这会导致 PLL 持续掉出锁定状态
2、SYSREF 分频器是否已使能? 需要为 SYSREF 反馈启用 SYSREF 分频器
3、环路滤波器是否已修改了默认值? (C1 = 47pF , C2 = 3.9nF , R2 = 620Ω) 我快速检查了环路滤波器,但使用此配置时,环路滤波器应保持稳定。
如果满足上述所有条件,可能只是 192MHz 太高的缘故,无法使相位检测器可靠工作。 它在 96 MHz 下工作吗?