This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMK04828: OSCIN输入192M,PLL2倍频3072M,分频输出192M,输出频率不准。

Part Number: LMK04828


你好:

      OSCIN输入192M,PLL2倍频到3072M,分频输出192M,用内部VCO1,输出频率不准。外部环路滤波器设置如下图:

  • 您好,

    您实际输入的 OSCIN 是192M吗?

  • 输入时钟信号与幅度都测试了,没有问题,探针点到LMK04828 OSCIN 输入都没有问题。

  • 你好,LMK04828输出频偏问题,通常会是什么导致的,我这边查一下,查几天了,还是没有进展,谢谢。

  • 你好,发现规格书这个PLL2 PHASE DETECTOR and CHARGE PUMP SPECIFICATIONS,如下图高亮部分:

    设置如下图红圈内的频率:

    是不是这样是不可以的,这个频率最高只能155M,谢谢。若这样设置会导致频偏。

  • 我咨询了其他工程师,他给出的意见是先确认下面3点:

    1、SYNC_DISSYSREF 位是否已清除? SYSREF 信号可能正在重置 SYSREF 分频器,这会导致 PLL 持续掉出锁定状态

    2、SYSREF 分频器是否已使能? 需要为 SYSREF 反馈启用 SYSREF 分频器

    3、环路滤波器是否已修改了默认值? (C1 = 47pF , C2 = 3.9nF , R2 = 620Ω) 我快速检查了环路滤波器,但使用此配置时,环路滤波器应保持稳定。

    如果满足上述所有条件,可能只是 192MHz 太高的缘故,无法使相位检测器可靠工作。 它在 96 MHz 下工作吗?