This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2594: 在项目板上,每次加电有时会出现频谱环路带宽不同的情况

Part Number: LMX2594
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, ,

如上图,VCC是低噪声LDO稳压得到的3.3V,带电流能力没有问题。 实际测试中,如果开2分频,比如输出4500M,每次加电都有概率出现环宽不同的两种情况。一种是正常环路,和仿真值可以拟合;一种是明显变宽的环路。测试中发现,选用不同的MESH ORDER、选用不同的参考功率、选用不同的PFD_DLY,异常情况的环宽有所不同,能够得到改善(和正常环宽比,变化小一些),但是这种情况却始终存在。 实际使用LMX2572时,同样的电路,却没有类似情况。去掉LDO,直接用线性稳压电源加3.3V,情况依旧。反复修改寄存器参数,情况依旧。使用2594的EVM,这种情况基本没有出现,但始终找不到问题,请问有可能是哪里的问题?和外围电路隔离有关吗?

  • 您好,

    首先,您是否遵循了datasheet 中的上电顺序:

     

    关于电路:

    管脚VbiasVCO、VrefVCO2、VbiasVARAC、VrefVCO偏置按照datasheet建议需要接10uF电容的;

    RAMPDIR, RAMPCLK, SYSREFreq, 和SYNC 如果不使用需要接GND;

    RFoutB 如果不使用可以悬空,但需要软件配置power down

  • 感谢您的回复。下午我会按照您提供的这几点核对程序及电路做相关验证。谢谢。

  • 好的,有问题请在这里反馈

  •    

    您好,如上4图所示,我更换了我们自己画的2594评估板进行测试。结果如下:

    测试条件:  按您建议,核对了外围电路的电容,按照EVM板文档和datasheet提供的bom图装配的元件值,没有用到的4个引脚接地。寄存器由tics控制软件导出得到。

    1. 上电时序完全按照手册要求,复位 - 从高到低配置寄存器 - 最后写R0开CAL - 延时10ms以上 - 再写R0开CAL。情况依旧。证明不是上电配置顺序或逻辑的问题。

    2. 将EVM板的环路值修改为我们自己评估板上的值,用我们自己有的控制板(我们的评估板就是我们自己控制板控制的)配置。EVM板输出相对稳定,无明显环路带宽异常。 证明控制板的程序、控制逻辑、环路滤波器设计没问题。

    3. EVM板上没有稳压器,采用3.3V供电。我们评估板上有5V稳3.3V的LDO。将评估板上稳压器输出断开,连接至EVM板供电。EVM板输出相对稳定,无明显环路带宽异常。证明不是LDO导致的问题。

    4. EVM板测试和评估板测试使用的是同一个100M恒温晶振,状态一致。证明不是参考导致的情况。

    5. EVM板的VCC_RF和VCC两个3.3V供电,有一定隔离。我们将评估板上的VCC_RF单独加线性稳压电源,VCC用LDO供电。情况依旧。

    6. EVM有电源层,评估板上没有。这是一个异同点。但是目前不好验证和这个有关系吗。

    7. 开始只发现开2分频时,且7段VCO选用低4段时,出现这个情况。但是最近发现,不开2分频或开4分频,也有类似情况。在项目板上表现更明显。

    调试工作没有方向了,请尽量提供一些建议,我们再尝试。不胜感激。

  • 非常感谢您分享的测试信息

    关于第3点,也就是说使用您评估板上的电源给EVM板供电,EVM板正常工作?

    您可以实测一下您评估板上的VCC电源纹波吗?

  • 1. 是的,我非常确认,使用评估板上电源给EVM板供电,是正常工作的。

    2. 电源纹波有看过,没有拍照记录,指标还是不错的,而且还尝试过使用线性稳压电源直接给评估板,情况依旧;而EVM板不管是线性稳压电源还是LDO供电,环路状态都是比较稳定的。所以我认为,电源纹波的问题可以排除。

    感谢您的回复。

  • 您有试过使用其他电源(不在这个板子上的其他电源)给LMX2594供电吗?试试看是不是一样的情况?

  • 有用线性稳压电源(我们的电源仪器)测试过,情况一样。

  • 同样的设置,使用2594EVM没有问题,而使用自己设计的板子有问题,那么应该是PCB Layout 的问题了

  • 感谢您的回复。layout中,是否有特别需要注意的细节呢?比如哪些地需要隔离?

  • 关于PCB layout 在datasheet 第10部分  Layout 处有一些指导;

    LMX2594EVM主页,如下链接,有LMX2594EVM的设计源文件,您可以参考源文件的设计,或者以后在设计时在源文件的基础上修改,以加快设计进程

    https://www.ti.com.cn/tool/cn/LMX2594EVM 

    或者LMX2594EVM 源文件:  https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/snar038

    LMX2594EVM  gerber文件:https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/snac084

  • 打样了官方EVM板,已验证结束。谢谢您的支持。