Part Number: CDCI6214
HI
CDCI6214的规格书更新为2020年版本的规格书之后,
" 在官方软件中,新版本TICS Pro软件 1.7.0"
关于CH1~4的用于标识电压2.5/3.3或者1.8的 ch*_1p8vde 寄存器,在UI界面上被删除.
"
请问新批次的芯片是否对这部分功能有所升级?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,20年的datasheet和19年比,是添加了chX_1p8vdet 的设置 描述。 并且可以看到有对应寄存器对chX_1p8vdet的配置。
芯片功能是和datasheet相符的。 参考最新版的数据手册去使用芯片就可以。
至于您提到的TICSPro软件,我的是1.6版本的,哪里可以看到ch*_1p8vde 寄存器被删除了?可以附图看下。
我的理解是,不论芯片版本升级还是软件版本升级,对于使用芯片来说不会有影响。
您好,我看了我的TICSPRO是V1.6.10.0 也是没这个设置的。
因为这个设置真是针对LVDS输出的配置,所以对于TICSPro的配置,请参考下面配置: