This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CDCLVD1204: CDCLVD1204手册参数咨询

Part Number: CDCLVD1204

各位TI的专家,最近使用贵公司的一款产品CDCLVD1204用在新出的产品上,有点参数需要咨询一下,方便和客户沟通产品的参数问题,希望各位专家抽空看一下。

① IN_SEL的输入三态信号的电平,这个是不是指的悬空时候的端口电压?手册的指标是0.5VCC,然后看手册的模型也是刚好有两个200K电阻的上下分压

②输入的边沿斜率,这个参数是不是说,该款芯片的输入信号的边沿斜率最好≥(1.5V/ns,0.75V/ns),比这个斜率小的信号会有风险?

③有个参数VICM的差分输入条件那里写着大于0.4V,是0.4V信号输入不符合吗?如果输入信号为0.401呢?

④该芯片的输出参数那里,△VOD和这个是指的单个通道对比的参数还是所有的输出通道进行对比的?参数里面的±是否可以看成是绝对值?

  • 1. 是的,0.5Vcc指的是悬空时的电压。这里给出了测试条件为open。

    2.是的,这里指的最小边沿速率大小,不建议比这里的值更小。 如果比这个小的话,可能会影响器件的传输延迟。当然影响传输延迟的因素有很多,边沿速率只是其中一个。

    3. 可以看到,VIN, DIFF, PP的范围为0.3V~1.6V,这是对输入差分信号 peak to peak的要求。所以输入只要在这个范围就符合,所以0.4V 是可以接受的,这里测试输入共模电压的条件是大于0.4V。 意思为当输入差分幅值大于0.4V时,共模电压为1V~Vcc-0.3V。

    4.应该是针对所有通道的输出,每个通道的变化量基本上都在+-15mV范围内。 可以理解成绝对值。

  • 好的,了解。

    4、这里我想问的是是不是所有输出通道之间变化对比。比如

    2通道的VOD(max)和4通道的VOD(min)

    还是说2通道的VOD(max)和2通道的VOD(min)

  • 您好,指的是2通道的VOD(max)和2通道的VOD(min)。

    但是每个通道的变化都会在这个范围之内。