专家你好
首先这个设计的最终目的是令LMK05028输出时钟信号频率不受器件温度影响而保持稳定,所以希望用 GPS PPS 来控制频偏。
因为板子不是我设计的,我只能尽力描述:XO和TCXO连接的是同一个 40MHz 时钟源,IN0 连接 GPS PPS
时钟输出位于 CH4 和 CH5,要求也是 40 MHz。
至于 ZDM ,我不确定是否需要。
总之,我用 TIC PRO 写入参数后。看 status里面总是 LOPL_DPLL1,LOFL_DPLL1 和 HLDOVR1。也就是参考时钟的频率和相位无法锁定,而且 PLL 是 holdover 模式
后来看帖子里提说 在 outputs 里面切换 SYNC_SW,确实 HLDOVR1 没有了,但是频率和相位还是不能锁定
请问怎样才是正确的设置方法?怎么才能自动离开 holdover 模式?