This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMK03200: 时钟配置问题,125M输入配置成125M的输出

Part Number: LMK03200


时钟配置问题,125M输入配置成125M的输出。

配置focin=125M,PLL_N=10,VCO_DIVIDER=5,PLL_R=5,CLKOUTX_DIVIDER=1,输出135M左右,是我配置参数有问题吗?怎么修改比较好?

  • 我又在上面的基础上进行了修改,配置成125M输入156.25M输出

    修改VCO_DIVIDER=4,PLL_R=4其余不变,这回没有输出

  • 配置顺序如下



    LMK_GOE <= '0';


    LMK03200_SPI_data <= x"8000000";
    LMK_ADDR_wr <= x"0";


    LMK03200_SPI_data <= x"1003010";
    LMK_ADDR_wr <= x"0";

    LMK03200_SPI_data <= x"0003010";
    LMK_ADDR_wr <= x"1";

    LMK03200_SPI_data <= x"0003010";
    LMK_ADDR_wr <= x"3";

    LMK03200_SPI_data <= x"0003010";
    LMK_ADDR_wr <= x"4";

    LMK03200_SPI_data <= x"0003010";
    LMK_ADDR_wr <= x"7";

    LMK03200_SPI_data <= x"0003010";
    LMK_ADDR_wr <= x"2";

    LMK03200_SPI_data <= x"0003010";
    LMK_ADDR_wr <= x"5";

    LMK03200_SPI_data <= x"0003010";
    LMK_ADDR_wr <= x"6";

    LMK03200_SPI_data <= x"1000090";
    LMK_ADDR_wr <= x"8";

    LMK03200_SPI_data <= x"0082000";
    LMK_ADDR_wr <= x"B";

    LMK03200_SPI_data <= x"029F400";
    LMK_ADDR_wr <= x"D";

    LMK03200_SPI_data <= x"0830040";
    LMK_ADDR_wr <= x"E";

    LMK03200_SPI_data <= x"10000A0"; 
    LMK_ADDR_wr <= x"F";

    LMK_GOE <= '1';

    LMK03200_SPI_data <= x"1803010";
    LMK_ADDR_wr <= x"0";

    LMK03200_SPI_data <= x"10000A0";
    LMK_ADDR_wr <= x"F";

  • 操作问题,配置125M输入156.25M输出,有输出了,但输出为170M左右,这是配置原因吗?麻烦帮我看下

  • 还想问一下有没有配置这个芯片的官方软件

  • 您好,建议使用TICSPro这个软件帮助进行配置。

    focin=125M,PLL_N=10,VCO_DIVIDER=5,PLL_R=5,CLKOUTX_DIVIDER=1,

    这个配置下的VCO频率是多少? 注意VCO 频率范围为1125Mhz~1296Mhz的范围。我刚试了下,如果输出125MHz,VCO=1000Mhz小于1185Mhz,所以是不允许的。

  • 这个是125M输入,125M输出时的配置

    这个是125M输入,156.25M输出时的配置

  • 156.25M输出时的配置和我上面写的好像时一样的,配置顺序是按手册上来的,您帮我看看

  • 是的,我刚看我的分频系数错了,导致VCO频率不在范围内。

    您的这个配置是没问题的。

    好的,我这边再看看。

  • 您好,抱歉回复晚了,寄存器配置和TICSPro的寄存器配置相同,因此不是配置的问题。

    我想问下,PLL是否已经lock?按照TICSPro的配置,PLL应该是lock的。

    但是输出频率出现频偏,我想和参考时钟应该是有关系的,如果参考时钟有频偏,则会导致输出也有频偏。

    方便更换其他的参考时钟源再试试吗?尽量使用jitter 稍低,频偏也较低的参考时钟。

  • 你好,我要怎么才能检测PLL是否LOCK。

    还有就是我目前把0_DELAY_MODE这个模式关掉后,可以输入125M,输出125M

    还有就是,我如果上电,不进行配置的话,LMK03200这个芯片正常的话会有输出吗?目前测试,输入125M上电不配置的话,输出我测的是130多M

  • 我把之前的有问题的配置测试了一下,LD输出低电平

    然后测试现在正常输出的配置,LD输出高电平

  • ,不进行配置的话,LMK03200这个芯片正常的话会有输出吗

    您好,默认的话,所有的输出都disable没有时钟输出。

    输入125M上电不配置的话,输出我测的是130多M

    这个是不正常的,建议您更换一片IC再试试。

  • 发现是我自己配置的原因,目前都正常了

    就是不太理解这个0_DELAY_MODE,为什么我关掉这个模式后可以输入125M,输出125M,也可以输入125M,输出156.25M

  • 抱歉,回复晚了。 如果开启0 delay mode的话,建议是参考6.2 Recommended Programing Sequence, with 0-Delay Mode的配置顺序。

    另外, 0 delay mode话,输出可以通过外部反馈到相位检测器,而CLKOUT5和CLKOUT6内部输出已经反馈到phase detector。所以其他几路输出如果需要0 delay mode话可以将输出反馈到FBCLKIN。

    如果要使得所有输出0 delay 的话,需要最小输出频率必须反馈到PLL,这就需要最大相位检测器的频率<=最小输出频率,如下描述。

    所以我想上述原因是关闭0 delay mode的话,可以正常输出的原因,因为除了CLKOUT5和CLKOUT6,其他通道没有外接反馈,是无法达到0 delay mode的。

    您可以按照6.2.1 0-Delay Mode Example 1和6.2.2 0-Delay Mode Example 2,分别对CLKOUT5进行0 delay mode的配置,和CLKOUT6进行0 delay mode的配置,看这两个通道是否能准确输出。