This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

NA555: NA555DR芯片的供电问题

Part Number: NA555


看NA555DR芯片的规格书,VCC最低电压需要在5V供电,实际我这边PCB上因为只有3.3V电压,我就用3.3V供电搭了个单稳态触发器,发现使用都正常,波形看也没问题,请问这个供电电压值VCC用3.3V确定也可以吗?

因为后面需要批量使用,担心会有其他隐藏问题会导致异常,麻烦给确认下,谢谢!

  • 您好,不建议脱离数据手册中的电气特性去使用,NA555的供电电压范围为4.5V~16V,最低4.5V,如果不在这个范围内,不能保证芯片的长期性能。

    并且所有的电气参数都是在4.5V~16V范围内测试的结果,即使目前3.3V能使用,但不能保证其能长期工作。

  • 您好,

    NA555 推荐的供电电压范围是4.5V~ 16V,3.3V不在这个范围内,因此不能保证datasheet中的电气特性,为了规避后期风险,因此不建议您将其应用在3.3V供电电压下。

  • 你好,我知道规格书里的范围,但是因为实际情况,我这边无法提供5V电压,除非改版加个3.3到5V的升压,这个项目时间上也不允许,所以还是想和你确认下,为啥NA555的最低电压是4.5V,我看内部电路没看到关于最低这个电压值的原因,如果用3.3V为啥不行,是内部电路哪里会低于阀值还是什么,因为我只是应用于单稳态触发器,有些内部功能没有使用到,是不是影响不大,所以实际能够3.3V供电使用,如能详细告知,谢谢!

  • 您好,虽然3.3V目前能工作,但我们不能确保电压低于数据手册中指定的值芯片会出现什么影响。

    对于 NA555,我们建议的最小电源电压为4.5V。当我们指定最小电源时,我们会考虑工艺和温度过高问题。如果应用需要低于4.5V 的电压,我建议使用 TLC555C。TLC555C 的电压低至2V最高可到15V。

  • 好吧,谢谢,另外一个问题,如果我设法用5V来供电NA555,2脚输入和3脚输出和系统3.3V供电的MCU直连,会有问题吗?

  • Pin2 TRIG的电压为1/3的VCC电压,可以看到当VCC=5V时,范围为1.1V~2.2V ,典型电压为1.67V。

    如果VCC=15V,为4.5V~5.6V范围,典型值为5V。

    所以如果TRIG需要和MCU的3.3V连接,那么NA555的供电电压VCC=3.3*3=9.9V左右。

    而pin3 OUT的输出引脚,当VCC=5V时,OUT输出为3.3V。

    所以综上,如果VCC=5V的话,需要pin2=TRIG=1.67V,此时OUT输出3.3V可以和MCU的3.3V接。

  • 不好意思,我的应用可能我没说清楚,我是做单稳态触发器使用,NA555的2脚我是连接的系统MCU的RESET引脚,上拉10K电阻到3.3V,同时NA555的3脚是直接接到MCU的输入口。

    正常时:NA555的2脚是3.3V电压输入,NA555的3脚输出低电平

    当MCU的RESET引脚有拉低时:会启动NA555进入暂稳态,NA555的3脚输出高电平,NA555的6脚电压根据RC升高到2/3 5V时暂稳态结束,NA555的3脚会回到低电平

    所以我的理解是NA555的2脚只要低于1.67V,这个单稳态触发器就会启动暂稳态延时,所以是不是输入3.3V高电平没什么问题了?

  • 您好,2脚低于1/3=1.67V时,触发器被置位。输出为高电平。

    当2脚高于1/3Vcc 并且6脚高于2/3VCC电压时,触发器进行reset。输出为低。

    我按照您的电路用TINA仿真了下,2脚我使用的0~3.3V的方波模拟您现在接在MCU的reset引脚上,仿真结果您看下,是正常工作的。

  • 好的,谢谢!

  • 不客气,那我暂时先把这个帖子关掉了,后续有什么问题,再联系。

  • 好的,有问题我再联系,谢谢!

  • 不必客气。