This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMK00334: 扩展4路PCIE的时钟信号,输入100Mhz ,输出没有用信号

Part Number: LMK00334

输出没有信号,

  • PCB使用的是100Ω的差分线,输出没有任何信号。请帮我review 原理图,配置是否有问题。

  • 您好,上述波形是靠近CLKIN0的输入端的波形吗?我看您是差分输入,这只是其中一端的输入波形吧?

    另外,CLKOUT的这几路输出都没有输出是吗?是在靠近输出引脚端测的吗?

    那么REFOUT有输出吗?因为我看到REFOUT_EN您将其拉高了, 那么REFOUT应该是和输入时钟一样的输出,是否有输出?

    电路没什么问题,建议输出端的100ohm终端电阻在输出的AC耦合电容后,靠近接收端。 

  • 您好,我上面发的波形是靠近芯片端的,差分信号。我刚刚测试29脚有100Mhz信号。我刚刚测量输出有信号了,但是单端对地测不出来。,100欧姆阻抗线。我现在把输出全换成0欧电阻了,信号幅度特别小。想请教下,这个电路输入输出最好怎么连接电阻和耦合电容,下拉到地需要多大的电阻???

  • 您好,AC耦合电容的目的是当发送端和接收端的共模电压不同时,我们可以使用AC耦合,然后在接收端建立新的共模电压(可通过上下拉电阻搭建分压电路)满足接收端的要求。

    如果电平标准相同的话,可直接使用DC耦合。

    LMK00334输出的是4-output HCSL差分信号,如果您的接收端可以接收HSCL电平,则可以使用DC耦合。 否则的话需要AC耦合。

    终端匹配电阻一般则是靠近接收端端接的。