This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX1204: sysref问题

Part Number: LMX1204


使能sysref后,logiclk将会出现问题,咨询下是否有什么注意的要点或者解决方案

  • 您好,建议将您的问题描述的稍微详细些哈,SYSREF enable之后,LOGICLK具体出现了什么问题?

  • 我们使用的是plmx1204,在使用过程中发现,如果不使能sysref即寄存器R15[7]为0,可以得到想要频率的logiclk,但是使能了sysref即寄存器R15[7]为1,logiclk从频谱仪来看就会出现很多频率点的时钟,是否是plmx1204和lmx1204的寄存器不一样吗,还是什么原因造成的

  • 还有就是虽然使能了sysref,但是sysrefout没有输出,像是并没有被使能

  • 我们使用的是plmx1204,在使用过程中发现,如果不使能sysref即寄存器R15[7]为0,可以得到想要频率的logiclk,但是使能了sysref即寄存器R15[7]为1,logiclk从频谱仪来看就会出现很多频率点的时钟,是否是plmx1204和lmx1204的寄存器不一样吗,还是什么原因造成的

    您现在使用的是PLMX1204遇到的SYSREFOUT在sysref使能了之后不能输出的这个问题是吗?PLMX1204是TI的时钟芯片吗?我在官网没找到这个型号。

  • 是ti的芯片,lmx1204的评估版本,用的寄存器配置是tics pro 1.7.4.0工具配置的,详细是使能了这一位后,不仅没有sysrefout输出,还会导致logiout输出呈现幅度递减,频率等间隔的很多频率点的现象,在使能这一位前,logiout是可以得到需要的频率值的,想咨询下是什么原因造成的,初步来看像是芯片本身存在问题

  • 您好,PLMX的评估版本,抱歉我这边没有任何它的资料呢。 所以也无法辨别它和LMX1204的差异在哪儿。

    我疑惑的是,您在哪儿购买的PLMX的版本?为什么不直接购买LMX1204呢?

    您的这个问题我建议是使用LMX1204,看看是否会出现类似的问题呢。

  • 你好,就是贵公司的lmx1204的评估版,是我司库房之前在贵公司研发的时候存的芯片,目前在开发,碰到了上诉问题,芯片是lmx1204,只是是评估版的而已,一直纠结在这一点上毫无意义,希望能将上诉现象由什么导致的以及有什么解决方案放在重点上

  • 好的,抱歉, 那是我理解错了,看到您上面的帖子关于“ plmx1204和lmx1204的寄存器是否有差异"  ,  以为是PLMX1204的芯片型号.而我这边又查不到这个型号,所以和您确认了下。 

    那我会针对LMX1204的这个现象看一下您的问题,给您带来不便非常抱歉。

  • 所以麻烦您看下是否有什么解决方案,还是芯片本身就有问题,谢谢,等待您的回复

  • 你好,我们用的芯片是这个版本的芯片,咨询下这个是贵公司的lmx1204的那个版本的,对应的寄存器和目前官网的手册是一样的吗,以及对应的TICS PRO软件哪个版本是适用的,是否是寄存器不一样,TICS PRO软件版本不适用造成上诉的现象

  • sysrefout没有输出,查看下寄存器R17的bit [1:0]SYSREF_MODE 建议配置成0x0,continuous mode。 

    另外,就是LOGICLK_DIV_BYPASS 这bit您配置的是什么?注意LOGICLKOUT的频率要小于800Mhz避免幅值降低。所以您前面提到Logiout输出幅值降低,是不是频率超过800Mhz的原因呢?

  • 目前采用的模式已经是continuous mode,logiclk输出的是600mhz,在使能sysref前,logiclk是可以正常输出600mhz,但是使能了sysref_en后,logiclk的输出变为等间隔的频率点,得不到想要的600mhz频率,想要问的是使能了sysref后,为什么会导致logiclk输出异常,且sysref也无输出。

  • 您使用的不是最新版本的TICSPro,我看了下我的TICSpro的版本是1.7.5.7. 您先下载最新版本的TICSPro对其进行寄存器配置看看能解决问题吗?

    https://www.ti.com.cn/tool/cn/TICSPRO-SW?keyMatch=TICS%20PRO%20SOFTWARE

    如果仍不能,将您的TICSpro配置的截图附上,以及LOGIOUT间隔频率的波形附上,我这边去确认这个问题。

  • 用的tics pro已经是最新版本,这是我们的配置设置。

  • 恩我看了下TICSpro的配置没什么问题。

    另外,我看了下LMX1204的顶端标识确实只有LMX1204.我看您评估版的LMX1204的顶端标识为PLMX,所以我需要和美国工程师确认下。 给您带来不便非常抱歉,如收到回复,我会理解通知给您。

  • 图一是没有使能sysref_en时logiclk输出现象,可以得到想要的600mhz的输出频点(旁边的干扰是因为没有接地,可以忽略),第二张图是使能了sysref_en时,logiclk输出现象,配置是按照之前发的图片中的配置,两个唯一不同的是sysref_en寄存器R15[7],sysref模式为continuous。请问下造成这个的原因是什么,还有就是lmx1204的评估版本和正式版的寄存器存在什么差别吗,目前官网上只能下载正式版的寄存器手册,请问有评估版的寄存器手册吗,谢谢

  • 好的,谢谢。刚刚给你们写了新的回复,详细描述了现象,希望你们结合我所描述的分析下是什么原因,还有就是方便直接加微信吗,这样联系太慢了,我们目前项目比较紧急,可以的话我的联系方式是15695296572微信同号,万分感谢。

  • PLMX的寄存器手册或者其他任何资料我这边也没有,关于这个问题,我已经向美国那边反应了,等待他们的回复。

    抱歉,因为我们每天有很多客户咨询技术问题,也理解客户项目都比较急, 所以我们会尽快给客户回答,那针对您的问题,我这边只要收到美国的回复,会立即给您答复的。 因为美国和我们有时差,通常情况下明天我会收到答复,然后我会反馈给您,如果解决不了 我会再反馈到美国那边。

  • 好的,万分感谢,等待您的回复

  • 您好,我这边有收到回复,美国工程师并没有针对此技术问题给出回答,他的意思是PLMX是我们的原型芯片,如果您购买的板子芯片是PLMX,联系sales去改成最终我们LMX1204的版本去使用。

    • 你好,问了sales这边,lmx1204货源很紧张,采购周期很长,目前我们手上只有plmx,按照美国那边的回复,意思是不是plmx芯片确实存在缺陷,无法通过调整寄存器或者其他方法解决这个问题。如果通过寄存器能修改,那么两个版本的寄存器是否一致,我手上只有最新版的寄存器配置工具,你们那边能否提供下1.7.2.0版本的配置工具。最后确定下如果真的是芯片确实存在问题,希望给一个准确的答复,我们也不再花费大量精力在调试plmx上。谢谢,等待您的答复!
  • 明白您的意思,我这边会再反馈到美国,看看他们是如何回复的,如果有收到回复,也会第一时间通知给您。

  • 好的,万分感谢,等待您的回复!

  • 不必客气,我也已将您的意思发给美国那边。期待他们的回复。

  • 您好,我这边已经收到回复:美国那边的意思是如果开发板的购买周期很长,建议是您替换LMX1204的芯片。 据他所了解的,最终版本的芯片和最原始的是有些差异的。