This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2594: LMX2594

Part Number: LMX2594


I am 1st time using LMX2594. Input clock is 100MHz, Output required is 1000MHz, But i do not  get.

Help check the following parameters:

Doubler:X2

PreR:1

Multiplier:bypass

R:1

FPD:200MHz

N divide:50

Output MUX:VCO

PFD_DLY_SEL:3

RFoutA:10000MHz

Whether the above settings are correct

  • 您好,您是要输出1000Mhz还是10000Mhz?我看上面是output 1000Mhz下面RFOUTA是10000Mhz呢。

    使用TICSPro配置的吗?如果是的话,可以把配置的截图附上,我怀疑是VCO配置的频率不对,VCO的频率范围要在7.5G~15Ghz范围内。

    如果输出1000Mhz的话,TICSPro的配置如下:

  • 您好,Kailyn 我期望的RFOUTA的输出是10GHz,可以帮忙把对应的配置截个图片吗?

  • 我将输出输入10Ghz,然后选择VCO输出,是这样的。

    不能选择 channel divider输出,因为VCO最大频率位15Ghz,而我看channel divider这里最下值为2,那这样的话输出只能得到7.5Ghz,所以只能选择VCO输出。您可以试试。

  • kailyn 您好,按你截图的设置测试出来的10GHz频率偏差比较大,想问一下还有哪里设置需要修改吗?MASH and Phase synchronization这一部分我设置的是:PFD_DLY_SEL:3;MASH ORDER:3rd Order

  • 您好,偏差大概有多少?大多数应用下MASH ORDER选取3rd order就可以了。

    如果杂散比较大的话,一般选择1st order。

  • Kailyn 您好,已输出正常10GHz clk,谢谢!

    在EVBLMX2594 EVM 说明  这份文档的第3页:

    4. 输出: a. 将 RFoutAM 或 RFoutAP 连接到相位噪声分析仪。如果使用的是单端输出,则在未使用的引脚上连接一 个 50Ω 电阻器。如果使用差分输出,请使用平衡-非平衡变压器。想确认一下如果使用差分模式直接接隔直电容可以吗?

  • 4. 输出: a. 将 RFoutAM 或 RFoutAP 连接到相位噪声分析仪。如果使用的是单端输出,则在未使用的引脚上连接一 个 50Ω 电阻器。如果使用差分输出,请使用平衡-非平衡变压器。想确认一下如果使用差分模式直接接隔直电容可以吗?

    这里主要是使用相位噪声分析仪去测试输出的相位噪声,可能由于分析仪是单端碳棒测试的原因吧,所以如果差分输出的话 ,加上平衡-非平衡变压器由差分改为单端。

    您现在也是要测试相位噪声吗?还是直接使用差分输出? 加隔直电容就是将直流偏置给隔离掉了。 如果差分测试的话,我认为可以这么做。