This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用开发板,想实现输入时钟和输出时钟相位同步的功能,输入和输出时钟都是LVCMOS电平,一路输入时钟12.288M,一路输出时钟49.152M。
要求输入12.288M时钟相位变化时,输出时钟的相位也尽快调整,与输入时钟相位对齐。我们尝试了好多配置,都无法实现。除了配置wizard的内容之外,是否还需要其他配置?advance的内容如何配置?是否要选择ZDM功能?能帮我们提供一个适合的配置吗?
已收到回复:
可以选择仅使用XO + APLL2或在级联模式下将DPLL与APLL2一起使用,以最大限度地减少来自XO的APLL2带内相位噪声/抖动影响。您是否有输出时钟的抖动要求?
此外,使用DPLL的另一个优点是,当其中一个参考丢失时,它允许无中断切换。这两种方式,您希望选择哪种来配置?
可以选择仅使用XO + APLL2或在级联模式下将DPLL与APLL2一起使用,以最大限度地减少来自XO的APLL2带内相位噪声/抖动影响。您是否有输出时钟的抖动要求?
输出时钟抖动没有要求,尽量快地跟上输入时钟相位变化就行,相位同步速度和哪个参数设置有关?另外XO+APLL2或级联模式如何设置呢?
使用DPLL的另一个优点是,当其中一个参考丢失时,它允许无中断切换。这两种方式,您希望选择哪种来配置?
我们只有一个输入参考时钟,无法切换,所以要求无论输入时钟是否符合要求,输出时钟相位都要跟随输入时钟变化
美国工程师的回复:在这种情况下,您不需要使用DPLL。APLL2的49.152MHz输出可以锁相到XO输入12.288MHz。我建议仅使用APLL 器件,例如:LMK03318或CDCE6214(具有ZDM功能)。如果您需要输出对输入具有确定性锁相,则需要ZDM。
您可以设置XO=12.288 MHz,并使用APLL2生成49.152 MHz的输出。
让我知道你想使用哪个器件,以便我可以帮助配置
美国工程师的回复:
LMK05318B EVM具有板载XO,将不会使用。相反,我们将使用12.288MHz作为通过引脚XO_P(单端)或XO_P/N(差分)的外部XO输入。板载XO需要通过短路跳线J9的引脚2-3(附图片)来powered down。
在TICS Pro LMK05318B上:
-设置XO频率(Hz)=12.288e6。根据输入buffer选择接口类型。
我建议确保12.288 MHz输入时钟符合XO输入特性:
-设置49.152 MHz的目标频率和输出格式。您还可以禁用其他输入,然后计算频率计划。选择APLL2以从12.288 MHz输入产生该输出时钟
-由于DPLL未使用,禁用PRIREF和SECREF
-您可以使用“Ctrl+L”和“Soft-reset Chip”运行配置并检查输出频率。
如果你需要帮助,请告诉我。如果需要,我们可以提供.tcs配置文件。