TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMK05318BEVM: 如何实现输入和输出时钟的相位同步

Part Number: LMK05318BEVM
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, CDCE6214, LMK05318B

我们使用开发板,想实现输入时钟和输出时钟相位同步的功能,输入和输出时钟都是LVCMOS电平,一路输入时钟12.288M,一路输出时钟49.152M。

要求输入12.288M时钟相位变化时,输出时钟的相位也尽快调整,与输入时钟相位对齐。我们尝试了好多配置,都无法实现。除了配置wizard的内容之外,是否还需要其他配置?advance的内容如何配置?是否要选择ZDM功能?能帮我们提供一个适合的配置吗?

  • 您好,

    我这边没有EVM板,无法尝试相应配置,我已将您的问题发布在E2E英文技术论坛上,请资深的英文论坛工程师为您提供帮助:

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1198967/lmk05318bevm-how-to-achieve-phase-synchronization-of-the-input-and-output-clocks

  • 已收到回复:

    可以选择仅使用XO + APLL2或在级联模式下将DPLL与APLL2一起使用,以最大限度地减少来自XO的APLL2带内相位噪声/抖动影响。您是否有输出时钟的抖动要求?

    此外,使用DPLL的另一个优点是,当其中一个参考丢失时,它允许无中断切换。这两种方式,您希望选择哪种来配置?

  • 可以选择仅使用XO + APLL2或在级联模式下将DPLL与APLL2一起使用,以最大限度地减少来自XO的APLL2带内相位噪声/抖动影响。您是否有输出时钟的抖动要求?

    输出时钟抖动没有要求,尽量快地跟上输入时钟相位变化就行,相位同步速度和哪个参数设置有关?另外XO+APLL2或级联模式如何设置呢?

    使用DPLL的另一个优点是,当其中一个参考丢失时,它允许无中断切换。这两种方式,您希望选择哪种来配置?

    我们只有一个输入参考时钟,无法切换,所以要求无论输入时钟是否符合要求,输出时钟相位都要跟随输入时钟变化

  • 美国工程师的回复:在这种情况下,您不需要使用DPLL。APLL2的49.152MHz输出可以锁相到XO输入12.288MHz。我建议仅使用APLL 器件,例如:LMK03318或CDCE6214(具有ZDM功能)。如果您需要输出对输入具有确定性锁相,则需要ZDM。

    您可以设置XO=12.288 MHz,并使用APLL2生成49.152 MHz的输出。

    让我知道你想使用哪个器件,以便我可以帮助配置

  •  时钟输入我们不能使用XO,我们的输入的12.288M时钟是线路提取的时钟信号,相位有时会产生四分之一个周期的位移,与线路数据有关,不能用XO代替,要求输出49.152M的时钟相位在后面的几十个周期里尽快与输入时钟同步。LMK05318B能实现吗,如何设置?

  • 已将上述信息反馈给上述链接中的工程师,您也可以关注上述链接帖子,以及时查看他们的回复。

  • 美国工程师的回复:

    LMK05318B EVM具有板载XO,将不会使用。相反,我们将使用12.288MHz作为通过引脚XO_P(单端)或XO_P/N(差分)的外部XO输入。板载XO需要通过短路跳线J9的引脚2-3(附图片)来powered down。

    在TICS Pro LMK05318B上:

    -设置XO频率(Hz)=12.288e6。根据输入buffer选择接口类型。

    我建议确保12.288 MHz输入时钟符合XO输入特性:

    -设置49.152 MHz的目标频率和输出格式。您还可以禁用其他输入,然后计算频率计划。选择APLL2以从12.288 MHz输入产生该输出时钟

    -由于DPLL未使用,禁用PRIREF和SECREF

    -您可以使用“Ctrl+L”和“Soft-reset Chip”运行配置并检查输出频率。

    如果你需要帮助,请告诉我。如果需要,我们可以提供.tcs配置文件。

  • 我按照你们上面的截图的设置后,其他参数据均使用默认配置,输出时钟和输入时钟相位并不能同步。是否是因为wizard配置页里的APLL2的参考时钟的默认配置为VCO1?如果将APLL2的参考时钟的改为XO,输出时钟就没有信号了。除了你们截图中的参数,其他参数都不需要改吗?我需要你们提供一个.tcs配置文件。

  • 您好,已经将您的问题反馈给美国的工程师,得到答复后,我会及时回复给您。