Part Number: CDCI6214
您好,我在调试CDCI6214的过程中遇到了一个问题想请教一下。
我想要在4通道输出100MHz的AC-LVPECL的时钟,在1通道输出10MHz的LVDS时钟。在Fallback模式下(EEPROMSEL和REFSEL都去掉电阻悬空)我采用FPGA对CDCI6214进行了寄存器配置,配置数据采用的是TICS PRO中的寄存器配置数据,并且读数据的时候发现数据写入正确,但是测量时钟输出时发现没信号。这种情况应该怎么解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CDCI6214
您好,我在调试CDCI6214的过程中遇到了一个问题想请教一下。
我想要在4通道输出100MHz的AC-LVPECL的时钟,在1通道输出10MHz的LVDS时钟。在Fallback模式下(EEPROMSEL和REFSEL都去掉电阻悬空)我采用FPGA对CDCI6214进行了寄存器配置,配置数据采用的是TICS PRO中的寄存器配置数据,并且读数据的时候发现数据写入正确,但是测量时钟输出时发现没信号。这种情况应该怎么解决?
您好,1通道和4通道都没有输出吗?
根据您的描述,读取配置的数据都正确,看起来像是硬件的问题,可以附上电路图看下吗?