1. 请帮忙检查原理图设计是否有问题?(重点帮忙看看pri和sec参考输入和输出设计是否有问题)
2. 输出信号是差分的,我需要转成单端信号,如何确定我输出的差分信号功率是多少dBm?
3. 我输出6和7没有使用,电源是否需要接地或者进行其他设计?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 请帮忙检查原理图设计是否有问题?(重点帮忙看看pri和sec参考输入和输出设计是否有问题)
2. 输出信号是差分的,我需要转成单端信号,如何确定我输出的差分信号功率是多少dBm?
3. 我输出6和7没有使用,电源是否需要接地或者进行其他设计?


2. 使用运放buffer将其转化成单端输出是吗? 要计算单端输出的功率?
我输出设置成HCSL,再使用这个巴伦器件TC1-1T+转化成单端输出,如何确定我的输出功率dbm?
3.不用的输出端可直接悬空
意思是我VDDO_6/7直接悬空吗,还是说我VDDO_6/7接上电源,OUT6/7_N/P悬空就好
抱歉不小心点了“认为已解决”。没关系我会继续跟进这个问题。
R219和R230处的幅值可以直接用示波器测量得到Vswing。然后电阻负载一个是75ohm一个是96.3ohm。
然后根据Vswing^2/2Rload计算就得到输出功率,然后通过dBm=10log(mW)转换为dbm。
您好,您说用示波器测量幅值,那我设计的时候怎么算呢,肯定要估算一个值进行设计啊?还有想问一下这个电阻负载75和96.3ohm怎么计算得来的?LMK03318芯片可以输出8路,那我现在假设只要输出四路,我可以随便选择四路输出吗(比如第1,3,5,8路,其他路悬空,这样可以吗,还是说要按第1,2,3,4这四路这个顺序来?)