This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMK03318: 帮忙检查原理图设计是否有问题

Part Number: LMK03318


1. 请帮忙检查原理图设计是否有问题?(重点帮忙看看pri和sec参考输入和输出设计是否有问题)

2. 输出信号是差分的,我需要转成单端信号,如何确定我输出的差分信号功率是多少dBm?

3. 我输出6和7没有使用,电源是否需要接地或者进行其他设计?

  • . 请帮忙检查原理图设计是否有问题?(重点帮忙看看pri和sec参考输入和输出设计是否有问题)

    PRI input是使用的单端输入,这样是可以的,不用的输入端下拉到地。

    Sec input是差分输入,AC耦合,P和N端的匹配电阻50ohm到地您接到了耦合电容的后面,应该放电容前面,给直流信号提供一个回流路径。

    2. 输出信号是差分的,我需要转成单端信号,如何确定我输出的差分信号功率是多少dBm?

    使用运放buffer将其转化成单端输出是吗? 要计算单端输出的功率?

    我输出6和7没有使用,电源是否需要接地或者进行其他设计?

    不用的输出端可直接悬空。

  • 2. 使用运放buffer将其转化成单端输出是吗? 要计算单端输出的功率?

    我输出设置成HCSL,再使用这个巴伦器件TC1-1T+转化成单端输出,如何确定我的输出功率dbm?

    3.不用的输出端可直接悬空

    意思是我VDDO_6/7直接悬空吗,还是说我VDDO_6/7接上电源,OUT6/7_N/P悬空就好

  • 意思是我VDDO_6/7直接悬空吗,还是说我VDDO_6/7接上电源,OUT6/7_N/P悬空就好

    VDDO_6/7接GND,OUT6/7可直接悬空。

    我输出设置成HCSL,再使用这个巴伦器件TC1-1T+转化成单端输出,如何确定我的输出功率dbm?

    功率dbm和功率的关系:

    dBm=10log(mW)

    所以根据输出信号的幅值先计算输出功率P=V^2/2R。这里除以2是因为使用的有效值,Vrms=(√2/2)V.

  •  如上所示的电路,我输出电源是3.3V,PCB布线阻抗50欧,那这个功率是多少,功率公式中的V=3.3V,R=50吗,能帮我算一下吗,麻烦了

  • 抱歉不小心点了“认为已解决”。没关系我会继续跟进这个问题。

    R219和R230处的幅值可以直接用示波器测量得到Vswing。然后电阻负载一个是75ohm一个是96.3ohm。

    然后根据Vswing^2/2Rload计算就得到输出功率,然后通过dBm=10log(mW)转换为dbm。

  • 您好,您说用示波器测量幅值,那我设计的时候怎么算呢,肯定要估算一个值进行设计啊?还有想问一下这个电阻负载75和96.3ohm怎么计算得来的?LMK03318芯片可以输出8路,那我现在假设只要输出四路,我可以随便选择四路输出吗(比如第1,3,5,8路,其他路悬空,这样可以吗,还是说要按第1,2,3,4这四路这个顺序来?)

  • 您好,输出可以是LVDS输出,也可以是LVPECL,LVCMOS输出,输出幅值Vod在数据手册上都能查到。

    还有想问一下这个电阻负载75和96.3ohm怎么计算得来的?

    96.3ohm是我看您的电路中接了一个96.3ohm到地,相当于负载电阻,输出端接电阻到地就是电阻负载,接电容到地相当于容性负载。

    那我现在假设只要输出四路,我可以随便选择四路输出吗(比如第1,3,5,8路,其他路悬空,这样可以吗,还是说要按第1,2,3,4这四路这个顺序来?)

    如下,可以随便配置哪路输出LVDS,还是哪路disable。建议使用TICSpto帮助配置。