Part Number: LMX2572LP
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572
各位好:
在lmx2572LP的参考时钟输入路径中,有一个乘法器MULT,其输入频率范围在手册中描述为10Mhz~40MHz。当我在TICS Pro软件中进行配置时,这个乘法器提示我“Maximum input frequency to the Multiplier is 35MHz”——与手册不相符。我想问:
1. 为什么手册与TICS Pro软件不一致?
2. 我的使用配置见第3张图片,如果此时我强制MULT=3并用于配置器件寄存器,那么器件是否能正常工作?如果可以工作,输出信号的质量是否会受影响?
谢谢。