This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMK05318B: LMK05318B 输出1PPS 信号 无法与参考输入跟随问题

Part Number: LMK05318B
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY,

根据TICS-PRO 配置该芯片输出1PPS 输出,secRef输入1PPS信号,芯片一直无法锁定secRef输入,输出与输入无法跟随问题,应该如何解决?另外芯片OUT1 输出的 25MHz的时钟信号,波形较垃圾,不光滑

  • 您好,详细描述下您的配置,secRef输入1PPS信号,使用APLL1 是吗?APLL2 disable还是以什么作为APLL2的参考输入?

    您的应用就是想作为一个buffer,输出频率跟随输入对吗?

    OUT1输出25Mhz的时候,输入又为多少?您所说的波形垃圾具体指的哪些方面。

    我的建议是直接使用TICSPro的默认配置,验证下输出是否正常。

  • 你好,OUT7 PPS输出是想作为一个buffer,输出追随输入。

    原理图设计如下所示,XO_P XO_N 输入晶振为12.8Mhz SECREF_P 输入GPS输入的1PPS信号。

    OUT1输出的25Mhz的波形如下所示,存在失真,不是很圆滑的正弦波曲线,而且有部分在零点以下。

    附件为TICS PRO 配置文件

    pps.tcs

    麻烦帮忙看下是原理设计上还是配置上存在问题,导致无法实现需求功能,谢谢!

  • 您好,我需要再花时间看下您的问题,尽快给您答复。

  • 你好,这个有什么参考建议的排查方向嘛?

  • 抱歉回复晚了,这是我用TICSpro配置的,OUT7跟随输入,CH0输出25Mhz的配置,您验证下:

    R0	0x000000
    R1	0x000100
    R2	0x000200
    R3	0x000300
    R4	0x000400
    R5	0x000500
    R6	0x000600
    R7	0x000700
    R8	0x000800
    R10	0x000A00
    R11	0x000B00
    R12	0x000C00
    R13	0x000D00
    R14	0x000E00
    R15	0x000F00
    R16	0x001000
    R17	0x001100
    R18	0x001200
    R19	0x001300
    R20	0x001400
    R21	0x001500
    R22	0x001600
    R23	0x001700
    R24	0x001800
    R25	0x001900
    R26	0x001A00
    R27	0x001B00
    R28	0x001C00
    R29	0x001D00
    R30	0x001E00
    R32	0x002000
    R35	0x002300
    R36	0x002400
    R37	0x002500
    R38	0x002600
    R39	0x002700
    R40	0x002800
    R41	0x002900
    R42	0x002A10
    R43	0x002B00
    R44	0x002C00
    R45	0x002D00
    R46	0x002E00
    R47	0x002F00
    R48	0x003000
    R49	0x003100
    R50	0x003200
    R51	0x003300
    R52	0x003400
    R53	0x003500
    R54	0x003600
    R55	0x003700
    R56	0x003800
    R57	0x003900
    R58	0x003A00
    R59	0x003B00
    R60	0x003C00
    R61	0x003D00
    R62	0x003E00
    R63	0x003F00
    R64	0x004000
    R65	0x004100
    R66	0x004200
    R67	0x004300
    R68	0x004400
    R69	0x004500
    R70	0x004600
    R71	0x004700
    R72	0x004800
    R73	0x004900
    R74	0x004A00
    R75	0x004B00
    R76	0x004C00
    R77	0x004D00
    R78	0x004E00
    R79	0x004F00
    R80	0x005000
    R81	0x005100
    R82	0x005200
    R83	0x005300
    R84	0x005400
    R85	0x005500
    R86	0x005600
    R87	0x005700
    R88	0x005800
    R89	0x005900
    R90	0x005A00
    R91	0x005B00
    R92	0x005C00
    R93	0x005D00
    R94	0x005E00
    R95	0x005F00
    R96	0x006000
    R97	0x006100
    R98	0x006200
    R99	0x006300
    R100	0x006428
    R101	0x006500
    R102	0x006600
    R103	0x006700
    R104	0x006800
    R105	0x006900
    R106	0x006A00
    R107	0x006B00
    R108	0x006C00
    R109	0x006D00
    R110	0x006E00
    R111	0x006F00
    R112	0x007000
    R113	0x007100
    R114	0x007200
    R115	0x007300
    R116	0x007400
    R117	0x007500
    R118	0x007600
    R119	0x007700
    R120	0x007800
    R121	0x007900
    R122	0x007A00
    R123	0x007B00
    R124	0x007C00
    R125	0x007D00
    R126	0x007E00
    R127	0x007F00
    R128	0x008000
    R129	0x008100
    R130	0x008200
    R131	0x008300
    R132	0x008400
    R133	0x008500
    R134	0x008600
    R135	0x008700
    R136	0x008800
    R137	0x008900
    R138	0x008A00
    R139	0x008B00
    R140	0x008C00
    R141	0x008D00
    R142	0x008E00
    R143	0x008F00
    R144	0x009000
    R145	0x009100
    R146	0x009200
    R147	0x009300
    R149	0x009500
    R150	0x009600
    R151	0x009700
    R152	0x009800
    R153	0x009900
    R154	0x009A00
    R155	0x009B00
    R156	0x009C00
    R157	0x009D00
    R158	0x009E00
    R159	0x009F00
    R160	0x00A0FC
    R161	0x00A100
    R162	0x00A200
    R164	0x00A400
    R165	0x00A500
    R167	0x00A700
    R178	0x00B200
    R180	0x00B400
    R181	0x00B500
    R182	0x00B600
    R183	0x00B700
    R184	0x00B800
    R185	0x00B900
    R186	0x00BA00
    R187	0x00BB00
    R188	0x00BC00
    R189	0x00BD00
    R190	0x00BE00
    R191	0x00BF00
    R192	0x00C000
    R193	0x00C100
    R194	0x00C200
    R195	0x00C300
    R196	0x00C400
    R197	0x00C500
    R198	0x00C600
    R199	0x00C700
    R200	0x00C800
    R201	0x00C900
    R202	0x00CA00
    R203	0x00CB00
    R204	0x00CC00
    R205	0x00CD00
    R206	0x00CE00
    R207	0x00CF00
    R208	0x00D000
    R209	0x00D100
    R210	0x00D200
    R211	0x00D300
    R212	0x00D400
    R213	0x00D500
    R214	0x00D600
    R215	0x00D700
    R216	0x00D800
    R217	0x00D900
    R218	0x00DA00
    R219	0x00DB00
    R220	0x00DC00
    R221	0x00DD00
    R222	0x00DE00
    R223	0x00DF00
    R224	0x00E000
    R225	0x00E100
    R226	0x00E200
    R227	0x00E300
    R228	0x00E400
    R229	0x00E500
    R230	0x00E600
    R231	0x00E700
    R232	0x00E800
    R233	0x00E900
    R234	0x00EA00
    R235	0x00EB00
    R236	0x00EC00
    R237	0x00ED00
    R238	0x00EE00
    R239	0x00EF00
    R240	0x00F000
    R241	0x00F100
    R242	0x00F200
    R243	0x00F300
    R244	0x00F400
    R249	0x00F900
    R250	0x00FA00
    R251	0x00FB00
    R252	0x00FC00
    R253	0x00FD00
    R254	0x00FE00
    R255	0x00FF00
    R256	0x010000
    R257	0x010100
    R258	0x010200
    R259	0x010300
    R260	0x010400
    R261	0x010500
    R262	0x010600
    R263	0x010700
    R264	0x010800
    R265	0x010900
    R266	0x010A00
    R267	0x010B00
    R268	0x010C00
    R269	0x010D00
    R270	0x010E00
    R271	0x010F00
    R272	0x011000
    R273	0x011100
    R274	0x011200
    R275	0x011300
    R276	0x011400
    R277	0x011500
    R278	0x011600
    R279	0x011700
    R280	0x011800
    R281	0x011900
    R282	0x011A00
    R283	0x011B00
    R284	0x011C00
    R285	0x011D00
    R286	0x011E00
    R287	0x011F00
    R288	0x012000
    R289	0x012100
    R290	0x012200
    R291	0x012300
    R292	0x012400
    R293	0x012500
    R294	0x012600
    R295	0x012700
    R296	0x012800
    R297	0x012900
    R298	0x012A00
    R299	0x012B00
    R300	0x012C00
    R301	0x012D00
    R302	0x012E00
    R303	0x012F00
    R304	0x013000
    R305	0x013100
    R306	0x013200
    R307	0x013300
    R308	0x013400
    R309	0x013500
    R310	0x013600
    R311	0x013700
    R312	0x013800
    R313	0x013900
    R314	0x013A00
    R315	0x013B00
    R316	0x013C00
    R317	0x013D00
    R318	0x013E00
    R319	0x013F00
    R320	0x014000
    R321	0x014100
    R322	0x014200
    R323	0x014300
    R324	0x014400
    R325	0x014500
    R326	0x014600
    R327	0x014700
    R328	0x014800
    R329	0x014900
    R330	0x014A00
    R331	0x014B00
    R332	0x014C00
    R333	0x014D00
    R334	0x014E00
    R335	0x014F00
    R336	0x015000
    R337	0x015100
    R338	0x015200
    R339	0x015300
    R340	0x015400
    R341	0x015500
    R342	0x015600
    R343	0x015700
    R344	0x015800
    R345	0x015900
    R346	0x015A00
    R347	0x015B00
    R348	0x015C00
    R349	0x015D00
    R350	0x015E00
    R351	0x015F00
    R352	0x016000
    R357	0x016500
    R367	0x016F00
    R411	0x019B00
    

    另外25Mhz输出的波形来看,很大原因和的layout有关导致的信号完整性的问题。

  • 另外,我将CH2~CH6都power down了,只输出25Mhz的CH0~1,CH7输出1hz的配置。

  • 你好。感谢解答,不过这个配置的寄存器里怎么那么多0值?

  • 不好意思,确实是,我刚按照这个配置又试了试,不知为什么导出来都是0.

    我按照1pps 默认的配置导出来的寄存器是正常的:它的配置如下:

    R0	0x000010
    R1	0x00010B
    R2	0x000235
    R3	0x000332
    R4	0x000404
    R5	0x00050E
    R6	0x000617
    R7	0x00078E
    R8	0x000802
    R10	0x000AC8
    R11	0x000B00
    R12	0x000C1B
    R13	0x000D08
    R14	0x000E00
    R15	0x000F00
    R16	0x001000
    R17	0x00111D
    R18	0x0012FF
    R19	0x001308
    R20	0x001420
    R21	0x001501
    R22	0x001600
    R23	0x001755
    R24	0x001855
    R25	0x001900
    R26	0x001A00
    R27	0x001B00
    R28	0x001C01
    R29	0x001D13
    R30	0x001E40
    R32	0x002044
    R35	0x002300
    R36	0x002403
    R37	0x002500
    R38	0x002600
    R39	0x002702
    R40	0x00280F
    R41	0x002900
    R42	0x002A11
    R43	0x002BC2
    R44	0x002C00
    R45	0x002D00
    R46	0x002E11
    R47	0x002F07
    R48	0x003050
    R49	0x00314A
    R50	0x003200
    R51	0x003318
    R52	0x003418
    R53	0x00350F
    R54	0x003618
    R55	0x003718
    R56	0x00380F
    R57	0x003918
    R58	0x003A0F
    R59	0x003B18
    R60	0x003C0F
    R61	0x003D18
    R62	0x003E0F
    R63	0x003F18
    R64	0x0040BE
    R65	0x0041BC
    R66	0x00421F
    R67	0x0043C7
    R68	0x004408
    R69	0x004500
    R70	0x004600
    R71	0x004700
    R72	0x004833
    R73	0x004900
    R74	0x004A00
    R75	0x004B00
    R76	0x004C00
    R77	0x004D0F
    R78	0x004E00
    R79	0x004F01
    R80	0x005080
    R81	0x00510A
    R82	0x005200
    R83	0x005307
    R84	0x005480
    R85	0x005500
    R86	0x005600
    R87	0x00571E
    R88	0x005884
    R89	0x005980
    R90	0x005A00
    R91	0x005B14
    R92	0x005C00
    R93	0x005D07
    R94	0x005E80
    R95	0x005F00
    R96	0x006000
    R97	0x00611E
    R98	0x006284
    R99	0x006380
    R100	0x006429
    R101	0x006501
    R102	0x006622
    R103	0x00670F
    R104	0x00681F
    R105	0x006905
    R106	0x006A00
    R107	0x006B64
    R108	0x006C00
    R109	0x006D61
    R110	0x006EA8
    R111	0x006F00
    R112	0x007000
    R113	0x007100
    R114	0x007200
    R115	0x007303
    R116	0x007401
    R117	0x007500
    R118	0x007600
    R119	0x007700
    R120	0x007800
    R121	0x007900
    R122	0x007A00
    R123	0x007B28
    R124	0x007C00
    R125	0x007D11
    R126	0x007E79
    R127	0x007F7A
    R128	0x008000
    R129	0x008101
    R130	0x008200
    R131	0x008301
    R132	0x008401
    R133	0x008577
    R134	0x008600
    R135	0x00872B
    R136	0x008800
    R137	0x008928
    R138	0x008AE5
    R139	0x008B03
    R140	0x008C02
    R141	0x008D00
    R142	0x008E01
    R143	0x008F01
    R144	0x009077
    R145	0x009101
    R146	0x009289
    R147	0x009320
    R149	0x00950D
    R150	0x009600
    R151	0x009701
    R152	0x00980D
    R153	0x009929
    R154	0x009A24
    R155	0x009B32
    R156	0x009C01
    R157	0x009D00
    R158	0x009E00
    R159	0x009F00
    R160	0x00A0FC
    R161	0x00A132
    R162	0x00A200
    R164	0x00A400
    R165	0x00A500
    R167	0x00A701
    R178	0x00B200
    R180	0x00B400
    R181	0x00B500
    R182	0x00B600
    R183	0x00B700
    R184	0x00B800
    R185	0x00B9F5
    R186	0x00BA01
    R187	0x00BB00
    R188	0x00BC00
    R189	0x00BD00
    R190	0x00BE00
    R191	0x00BF00
    R192	0x00C050
    R193	0x00C118
    R194	0x00C218
    R195	0x00C300
    R196	0x00C400
    R197	0x00C51D
    R198	0x00C600
    R199	0x00C700
    R200	0x00C81D
    R201	0x00C900
    R202	0x00CA00
    R203	0x00CB00
    R204	0x00CC15
    R205	0x00CD00
    R206	0x00CE00
    R207	0x00CF15
    R208	0x00D000
    R209	0x00D114
    R210	0x00D200
    R211	0x00D316
    R212	0x00D400
    R213	0x00D514
    R214	0x00D600
    R215	0x00D716
    R216	0x00D80F
    R217	0x00D900
    R218	0x00DA00
    R219	0x00DB19
    R220	0x00DC6E
    R221	0x00DD00
    R222	0x00DE03
    R223	0x00DF0D
    R224	0x00E047
    R225	0x00E100
    R226	0x00E200
    R227	0x00E319
    R228	0x00E46E
    R229	0x00E500
    R230	0x00E603
    R231	0x00E70D
    R232	0x00E847
    R233	0x00E910
    R234	0x00EA10
    R235	0x00EB01
    R236	0x00EC86
    R237	0x00EDA0
    R238	0x00EE00
    R239	0x00EF01
    R240	0x00F086
    R241	0x00F1A0
    R242	0x00F200
    R243	0x00F33F
    R244	0x00F43F
    R249	0x00F921
    R250	0x00FA00
    R251	0x00FB02
    R252	0x00FC2D
    R253	0x00FD00
    R254	0x00FE00
    R255	0x00FF00
    R256	0x010000
    R257	0x010101
    R258	0x010200
    R259	0x010301
    R260	0x010402
    R261	0x010580
    R262	0x010601
    R263	0x01072A
    R264	0x010805
    R265	0x0109F2
    R266	0x010A00
    R267	0x010BA0
    R268	0x010C04
    R269	0x010D00
    R270	0x010E02
    R271	0x010F96
    R272	0x011000
    R273	0x011100
    R274	0x011200
    R275	0x011316
    R276	0x011419
    R277	0x011519
    R278	0x011600
    R279	0x011700
    R280	0x011800
    R281	0x011900
    R282	0x011A00
    R283	0x011B00
    R284	0x011C1E
    R285	0x011D1E
    R286	0x011E00
    R287	0x011F00
    R288	0x012000
    R289	0x012100
    R290	0x012203
    R291	0x0123CD
    R292	0x012409
    R293	0x012501
    R294	0x012600
    R295	0x01272C
    R296	0x012809
    R297	0x012903
    R298	0x012A03
    R299	0x012B01
    R300	0x012C00
    R301	0x012D1C
    R302	0x012E1E
    R303	0x012F01
    R304	0x01300F
    R305	0x013104
    R306	0x013261
    R307	0x0133F8
    R308	0x013443
    R309	0x0135C3
    R310	0x0136C3
    R311	0x0137C3
    R312	0x0138C3
    R313	0x0139C3
    R314	0x013AFF
    R315	0x013BFF
    R316	0x013CFF
    R317	0x013DFF
    R318	0x013EFF
    R319	0x013F03
    R320	0x014000
    R321	0x01410A
    R322	0x014200
    R323	0x014300
    R324	0x014400
    R325	0x014501
    R326	0x014606
    R327	0x014735
    R328	0x014875
    R329	0x01490B
    R330	0x014A00
    R331	0x014B64
    R332	0x014C00
    R333	0x014D00
    R334	0x014E3D
    R335	0x014F09
    R336	0x015000
    R337	0x015198
    R338	0x015296
    R339	0x015300
    R340	0x015400
    R341	0x015500
    R342	0x015600
    R343	0x015700
    R344	0x015800
    R345	0x015900
    R346	0x015A02
    R347	0x015B00
    R348	0x015C00
    R349	0x015D00
    R350	0x015E00
    R351	0x015F00
    R352	0x016000
    R357	0x016528
    R367	0x016F00
    R411	0x019B0C
    

  • 你好,有配置好的tcs文件回复一份吗?我们有USB2ANY可进行烧录

    另外能截图看下你们出来的输出和跟随波形吗?谢谢!

  • 您好,您可以直接使用TICSPro的默认配置中的1pps default配置。可以将这个寄存器的配置导出来,也可以直接点击Programe EEPROM。

    另外能截图看下你们出来的输出和跟随波形吗?谢谢

    抱歉手头上没有这块板子可以复制现象。

  • 1PPS设置 我们也设置过,没有跟随效果。目前有什么建议的排查方向吗?我们上述输出的25Mhz的波形照片,不光滑是有问题?

  • 我们上述输出的25Mhz的波形照片,不光滑是有问题?

    不光滑和layout有关,比如阻抗不匹配导致的信号传输过程中发生反射现象。

    1PPS设置 我们也设置过,没有跟随效果。目前有什么建议的排查方向吗?

    按照TICSpro上1 PPS default配置,输出波形可以附上看下吗?

  • 蓝色的是GPS PPS 信号输入 , 紫色为 1PPS default输出 无同步现象

  • 嗯,幅值从3.3V到1.8V是因为VDDO使用的1.8V,但是频率是改变了。

    使用这个默认配置,有验证其他通道的输出是否正常吗? XO是12.8Mhz输入的话,这个默认配置其他通道正常输出156.25Mhz。

  • 蓝色的是GPS PPS 信号输入 , 紫色为 1PPS default输出 无同步现象

    这个时候DPLL_LOPL和DPLL_LOFL是不是failed?DPLL是不是unlock状态?

  • 一开始DPLL_LOPL和DPLL_LOFL会是unlock状态 ,过段时间后会进入lock状态,但两者无同步现象

  • 您好,你的问题仍没解决是吗? 抱歉,我再看下这个问题。

  • 是的,试了很多方法,但问题还没有解决

  • 您好,您目前使用哪款时钟芯片做1pps输入,如果仍遇到问题,我这边去确认下。

    您使用LMK05318B配置没看出问题来,但是看波形不对。 有更换一片新的试试吗?或者其他配置,输出都是正常的吗?