你好,我这边想使用lmx2592通道a和通道b输出一个一样的信号,如果我这么使用了,信号差异大吗,怎么配置效果最好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
首先建议通过TICSpro看下配置,只要output MUX配置相同,比如都选择CHDIV并且分频系数配置的相同,那么RFOUTA和RFOUTB就会输出相同的频率。

那么具体两个通过之间的隔离程度,从output MUX是VCO还是CHDIV不同角度分析A和B通道之间的隔离,可以参考这个帖子:
感谢你的解答,对于LOCK检测我不是很明白,set MUXOUT_SEL=1,
LD_EN=1,
LD_TYPE=1,
vtune detect的作用是什么,是不是区分设置频率是不是设置成功了
你好,如果我配置的频率没有被锁住会出现什么现象,是保持上一次的频率?还是怎么样
如果我配置的频率没有被锁住会出现什么现象,是保持上一次的频率?还是怎么样
您好,您的意思是之前配置正常lock,改变输出频率没有lock,输出状态吗?这个我认为不会保持上一次的频率哈。
如果配置频率锁住MUXOUT为高如果锁不住muxout为低对吧,如果一直锁不住会输出什么
如果配置频率锁住MUXOUT为高如果锁不住muxout为低对吧,如果一直锁不住会输出什么
是的,如果MUXOUT_SEL=1,则MUXOUT则为lock detect,当MUXOUT为高时,输出locked,当MUXOUT为低时,unlock。
如果一直锁不住,输出应该是不准确的或是不稳定的频率。