Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204, CDCLVP1204
1.时钟CDCLVD1204 SI测试存在回沟,上升沿和下降沿都存在,如下图所
示,帮忙确认如何解决?
2.CDCLVD1204与LMK1D1204 区别是什么?该如何选择?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.时钟CDCLVD1204 SI测试存在回沟,上升沿和下降沿都存在,如下图所
示,帮忙确认如何解决?
2.CDCLVD1204与LMK1D1204 区别是什么?该如何选择?

1. 附图中回沟的波形是输入波形还是输出波形? 通常来说,出现这种回沟和layout阻抗不匹配有关,信号在传输过程中发生反射,即出现回沟现象。
2.
CDCLVD1204与LMK1D1204 区别是什么?该如何选择?
都是LVDS buffer,如果选择的话推荐CDCLVP1204, 它比LMK1D1204具有更好的底噪。
输出信号存在回沟,应该是阻抗不连续导致的信号反射,产生回沟现象。
我看您使用的是OUT0这个通道,输出端直接输出的。
CDCLVP1204是LVPECL输出,但是内部没有集成偏置电路,不论是AC耦合还是DC耦合,需要外部搭建匹配电阻和偏置电路。
参考Figure 12和FIgure13 的输出电路,Figure12是2.5V供电,Figure13是3.3V供电。