Part Number: CDCLVD1204
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204, CDCLVP1204
1.时钟CDCLVD1204 SI测试存在回沟,上升沿和下降沿都存在,如下图所
示,帮忙确认如何解决?
2.CDCLVD1204与LMK1D1204 区别是什么?该如何选择?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CDCLVD1204
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204, CDCLVP1204
1.时钟CDCLVD1204 SI测试存在回沟,上升沿和下降沿都存在,如下图所
示,帮忙确认如何解决?
2.CDCLVD1204与LMK1D1204 区别是什么?该如何选择?

1. 附图中回沟的波形是输入波形还是输出波形? 通常来说,出现这种回沟和layout阻抗不匹配有关,信号在传输过程中发生反射,即出现回沟现象。
2.
CDCLVD1204与LMK1D1204 区别是什么?该如何选择?
都是LVDS buffer,如果选择的话推荐CDCLVP1204, 它比LMK1D1204具有更好的底噪。
输出信号存在回沟,应该是阻抗不连续导致的信号反射,产生回沟现象。
我看您使用的是OUT0这个通道,输出端直接输出的。
CDCLVP1204是LVPECL输出,但是内部没有集成偏置电路,不论是AC耦合还是DC耦合,需要外部搭建匹配电阻和偏置电路。
参考Figure 12和FIgure13 的输出电路,Figure12是2.5V供电,Figure13是3.3V供电。