This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如图,我想通过fpga控制lmx2595evm,其通讯协议是spi,众所周知,spi协议有四个端口:clk,miso,mosi,ss,但lmx2595evm的spi接口共有10个针脚,这10个针脚是一些什么信号?我该向这些针脚中发送什么数据?感谢回答。
EVM板应该有一个10pin的ribbon线,一边接USB2ANY, 一边接LMX2595EVM板。LMX2595 的串口是依据EVM user’s guide的。
我在我下载的lmx2595数据手册中没有找到这张图 可以给我一下文件的网址吗 感谢
另外还有一个疑问 问题中图片evm左上角有一个指示灯 使用时有时亮有时不亮 方便告知一下该指示灯的亮灭条件和作用吗
问题中图片evm左上角有一个指示灯 使用时有时亮有时不亮 方便告知一下该指示灯的亮灭条件和作用吗
您可以直接参考EVM user's guide中的步骤
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/snau219b/snau219b.pdf
lmx2595数据手册中没有找到这张图 可以给我一下文件的网址吗
这个也是EVM user's gudie中的,参考Page4.
十分感谢! 现在我按照提示操作 ticspro显示其正在闪烁 但实际evm并没有闪烁 请问这是什么原因造成的 另外在产生信号时,频谱仪上除了目的频率的主信号,还有一个倍频信号,这是否会影响信号的纯度?
ticspro显示其正在闪烁 但实际evm并没有闪烁 请问这是什么原因造成的 另外在产生信号时,频谱仪上除了目的频率的主信号,还有一个倍频信号,这是否会影响信号的纯度?
您的意思是主频率输出的同时,有杂散吗?
按照手册上提示闪烁的是reference pro上的led,即usb2any板卡上的led而不是evm的led user guide中没有关于evm上led的信息
EVM板的灯指的是PLL lock的指示灯,您上面提到时亮时不亮,说明有时lock,有时unlock,不太稳定。