![](https://s2.loli.net/2024/03/12/yTP3USK1VmMGBis.jpg)
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2595
如图,我想通过fpga控制lmx2595evm,其通讯协议是spi,众所周知,spi协议有四个端口:clk,miso,mosi,ss,但lmx2595evm的spi接口共有10个针脚,这10个针脚是一些什么信号?我该向这些针脚中发送什么数据?感谢回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如图,我想通过fpga控制lmx2595evm,其通讯协议是spi,众所周知,spi协议有四个端口:clk,miso,mosi,ss,但lmx2595evm的spi接口共有10个针脚,这10个针脚是一些什么信号?我该向这些针脚中发送什么数据?感谢回答。
EVM板应该有一个10pin的ribbon线,一边接USB2ANY, 一边接LMX2595EVM板。LMX2595 的串口是依据EVM user’s guide的。
我在我下载的lmx2595数据手册中没有找到这张图 可以给我一下文件的网址吗 感谢
另外还有一个疑问 问题中图片evm左上角有一个指示灯 使用时有时亮有时不亮 方便告知一下该指示灯的亮灭条件和作用吗
问题中图片evm左上角有一个指示灯 使用时有时亮有时不亮 方便告知一下该指示灯的亮灭条件和作用吗
您可以直接参考EVM user's guide中的步骤
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/snau219b/snau219b.pdf
lmx2595数据手册中没有找到这张图 可以给我一下文件的网址吗
这个也是EVM user's gudie中的,参考Page4.
十分感谢! 现在我按照提示操作 ticspro显示其正在闪烁 但实际evm并没有闪烁 请问这是什么原因造成的 另外在产生信号时,频谱仪上除了目的频率的主信号,还有一个倍频信号,这是否会影响信号的纯度?
按照手册上提示闪烁的是reference pro上的led,即usb2any板卡上的led而不是evm的led user guide中没有关于evm上led的信息
ticspro显示其正在闪烁 但实际evm并没有闪烁 请问这是什么原因造成的 另外在产生信号时,频谱仪上除了目的频率的主信号,还有一个倍频信号,这是否会影响信号的纯度?
您的意思是主频率输出的同时,有杂散吗?
按照手册上提示闪烁的是reference pro上的led,即usb2any板卡上的led而不是evm的led user guide中没有关于evm上led的信息
EVM板的灯指的是PLL lock的指示灯,您上面提到时亮时不亮,说明有时lock,有时unlock,不太稳定。
是的 如图 除主频1.0988GHz外,还有一个倍频的频率,请问该频率是否需要被去除
PLL lock的指示灯在一次使用后再也没有亮过,请问我应该如何提高其稳定性,十分感谢