LMX2594: 信号测量与波形配置

Part Number: LMX2594
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, , LMX2572

您好,请帮忙回复以下问题:

1.LMX2594EVM中章节“F 斜升功能”中,图“F-2”的时频图是用什么软件或仪器测试的?

2.配置类似斜升波形时,能否设置仅上升ramp输出相应频率的信号,而在下降ramp不输出信号?

  • 您好,

    感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要多一些时间查看这款芯片,稍后会为您解答。

  • 您好,
    我们使用E5052测量频率与时间响应。
    我假设您的第二个问题涉及自动斜坡。 答案是否定的,我们不能以这种方式将输出静音。 
  • 您好,想请问您我想要使用脉冲触发一个三角波的生成,请问对于RAMP0_NEXT_TRIG和RAMP1_NEXT_TRIG的模式配置正确吗?
    如果正确的话,为什么在我输入一个CLK上升沿时,无法观测到三角波呢?有什么特殊的配置吗?
    如果错误的话,我该如何配置呢?

    d

  • 您好,

    不支持此操作。 两个_RAMP_TRIG 都应为 TOC 或外部触发源。

    如果使用外部触发源进行斜升和斜降、则应将斜坡限值设置为12100 (高)和12000 (低)。

  • 您好,在使用TICS Pro生成ramp的过程中,我有如下3个问题:

    1.Auto ramp mode中,我观察到只能配置startfreq、endfreq,且若我需要两个ramp时,二者首尾freq必须相同。但我希望对ramp0和ramp1配置不同的INC,并且在2594手册中并未体现ramp INC与freq强相关。请问我能否用auto ramp实现“ramp0和ramp1配置不同的INC”?例如ramp0 INC=100M,ramp1 INC= - 50M,即最终得到12.0G-->12.1G-->12.05G-->12.15G……(最大到12.5G)?(我使用寄存器界面配置类似参数后,使其ramp EN,但未能成功配出信号)

    2.Auto ramp mode控制时,我发现当ramp duration<50us时,Vtune测得的波形线性度较差,例如下图是我配置ramp0 dura=40us, ramp1 dura=20us,min vco calibration time=0,得到的实际波形,线条有曲度,且ramp时间跟配置相反,请帮忙解释原因。

    3.读2594手册Figure 28. Step Ramping Example(manual)可知,manual ramp方法控制output freq是跳频形式,即每次ramp触发时freq是突变的,那么它只能称为step freq,怎么体现ramp freq呢?ramp触发后freq能否是类似三角波的“非90°”斜率变化?

  • 您好,为方便其他用户检索问题,新的问题请重新发帖专题讨论。

  • 我提问题的界面出了故障,打不开。我稍后继续尝试,辛苦您先在这里回复一下

  • 1.自动斜坡无法实现、但您可以使用手动斜坡、手动斜坡的限制是斜坡时间不能太短、因为 RampClk 限制为250kHz 或更低。

    这是正常现象、是由环路滤波器带宽造成的。 需要更宽的环路带宽来提高线性度。

    3.无论是手动斜坡还是自动斜坡,都是步进斜坡。 有关斜坡波形、请参阅图28和图29。 在自动斜坡中、由于频率在每个 FPD 周期中都会递增、并且频率步长很小、因此波形似乎是线性斜坡。 在手动斜坡中、如果 RampClk 足够高并且步长较小、您将获得类似线性的斜坡。

  • 1.请问为什么自动斜坡无法实现呢?(在2594手册中ramp参数中没有freq相关配置,也未发现ramp INC与freq强相关的说明)

    3.如您所说,若使用自动ramp配置单个ramp波形——32us内升高100M,假设 f PD为50M,在芯片内部是实现了“1600个0.0625MHz步进”对吗?

    若我使用手动ramp实现相同需求,则需要每次触发RampClk freq步进12.5MHz,共触发8次实现。这样形成的波形离理想ramp相差甚远!

  • 您好~有空帮忙回复一下问题呢~

  • 您好,

    抱歉,回复延迟,

    有两种斜坡配置可用、我们只能执行如 f1 --> f2 --> f3 (通常= f1)的斜升、我们不能执行 f1 --> f2 --> f3 --> f4 -->..... 

    在斜坡期间、频率在每个 FPD 周期中都会递增。 假设 FPD = 50MHz、一个 FPD 周期= 20ns。 如果斜坡持续时间为32µs、则有2000/20 = 1600个步长。

    手动斜坡不支持12.5MHz RampClk。

    如果需要创建复杂的斜坡波形、请考虑 LMX2492 +外部 VCO。 此器件可支持如下所示的斜坡。

  • 感谢您的回复。我仍有以下疑问:

    1.虽然我配置结果期望 f1 --> f2 --> f3 --> f4 -->..... ,但实际上两个ramp的INC是固定的,例如ramp0 INC=100M,ramp1 INC= - 50M。请问2594芯片内部控制依据的不是INC吗?(麻烦重点回答此问题,十分感谢!)

    2.我的意思是,若使用手动ramp配置单个ramp波形——32us内升高100M,则需要每次触发RampClk freq INC=12.5MHz,共触发8次实现(RampClk为250k,一个RampClk周期4us,32/4=8次)。这样形成的波形线性度十分差,以至于无法使用,对吗?

    3.您的两个图片加载失败,请帮忙重新回复,谢谢!

  • 您好,

    在自动斜坡中不能执行 f1 --> f2 --> f3 --> F4、LMX2594中只有两个 INC。

    如果我们需要线性斜坡、我们应该使用小斜坡步长和大斜坡长度。 例如、8000个阶跃@ 12.5kHz/阶跃。

    我读取图像没有问题、您可以重试吗?

  • 您可能一直没理解我描述的ramp波形,请看我的图片,我希望配置的是两个ramp有不同INC(例如INC2绝对值=1/2*NC1绝对值),这满足您描述的和芯片手册要求的2个INC。请您结合这个图片的形状,解释为什么不能实现。(在2594手册中ramp参数中没有freq相关配置,也未发现ramp INC与freq强相关的说明)

    另外您的图像我这里多次刷新都加载失败,希望您重新发一下。

    谢谢!

  • 您好,您的问题我们需要多一些时间查看这款芯片,稍后会为您解答。

    关于图片加载问题,我和我的同事都能正常查看,请换个浏览器或者换台电脑,或者联系贵公司IT解决。

  • 好的,十分感谢~

    我使用多端设备(包括其他电脑、手机)、多种网络,图片均不能正常查看,所以问题可能在图片本身或贵司网络

  • 您好,

    由于电流斜坡的结束频率必须等于下一个斜坡的开始频率、因此自动斜坡无法实现该功能。 

  • 我不是很明白,除了首尾ramp不满足您说的条件,其他所有ramp都满足。请问datasheet中是怎么体现的呢?

  • 您好,

    数据表对此还不够清楚。 建议阅读 LMX2572数据表、了解有关斜坡功能的更多说明。

    www.ti.com/.../lmx2572.pdf