Part Number: LMX2594
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, , LMX2572
您好,请帮忙回复以下问题:
1.LMX2594EVM中章节“F 斜升功能”中,图“F-2”的时频图是用什么软件或仪器测试的?
2.配置类似斜升波形时,能否设置仅上升ramp输出相应频率的信号,而在下降ramp不输出信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,在使用TICS Pro生成ramp的过程中,我有如下3个问题:
1.Auto ramp mode中,我观察到只能配置startfreq、endfreq,且若我需要两个ramp时,二者首尾freq必须相同。但我希望对ramp0和ramp1配置不同的INC,并且在2594手册中并未体现ramp INC与freq强相关。请问我能否用auto ramp实现“ramp0和ramp1配置不同的INC”?例如ramp0 INC=100M,ramp1 INC= - 50M,即最终得到12.0G-->12.1G-->12.05G-->12.15G……(最大到12.5G)?(我使用寄存器界面配置类似参数后,使其ramp EN,但未能成功配出信号)
2.Auto ramp mode控制时,我发现当ramp duration<50us时,Vtune测得的波形线性度较差,例如下图是我配置ramp0 dura=40us, ramp1 dura=20us,min vco calibration time=0,得到的实际波形,线条有曲度,且ramp时间跟配置相反,请帮忙解释原因。

3.读2594手册Figure 28. Step Ramping Example(manual)可知,manual ramp方法控制output freq是跳频形式,即每次ramp触发时freq是突变的,那么它只能称为step freq,怎么体现ramp freq呢?ramp触发后freq能否是类似三角波的“非90°”斜率变化?
1.自动斜坡无法实现、但您可以使用手动斜坡、手动斜坡的限制是斜坡时间不能太短、因为 RampClk 限制为250kHz 或更低。
这是正常现象、是由环路滤波器带宽造成的。 需要更宽的环路带宽来提高线性度。
3.无论是手动斜坡还是自动斜坡,都是步进斜坡。 有关斜坡波形、请参阅图28和图29。 在自动斜坡中、由于频率在每个 FPD 周期中都会递增、并且频率步长很小、因此波形似乎是线性斜坡。 在手动斜坡中、如果 RampClk 足够高并且步长较小、您将获得类似线性的斜坡。
您好,
抱歉,回复延迟,
有两种斜坡配置可用、我们只能执行如 f1 --> f2 --> f3 (通常= f1)的斜升、我们不能执行 f1 --> f2 --> f3 --> f4 -->.....

在斜坡期间、频率在每个 FPD 周期中都会递增。 假设 FPD = 50MHz、一个 FPD 周期= 20ns。 如果斜坡持续时间为32µs、则有2000/20 = 1600个步长。
手动斜坡不支持12.5MHz RampClk。
如果需要创建复杂的斜坡波形、请考虑 LMX2492 +外部 VCO。 此器件可支持如下所示的斜坡。

感谢您的回复。我仍有以下疑问:
1.虽然我配置结果期望 f1 --> f2 --> f3 --> f4 -->..... ,但实际上两个ramp的INC是固定的,例如ramp0 INC=100M,ramp1 INC= - 50M。请问2594芯片内部控制依据的不是INC吗?(麻烦重点回答此问题,十分感谢!)
2.我的意思是,若使用手动ramp配置单个ramp波形——32us内升高100M,则需要每次触发RampClk freq INC=12.5MHz,共触发8次实现(RampClk为250k,一个RampClk周期4us,32/4=8次)。这样形成的波形线性度十分差,以至于无法使用,对吗?
3.您的两个图片加载失败,请帮忙重新回复,谢谢!