Part Number: LMX2571
这个尖刺在430.08MHz左右两边偏500khz都有,请问有哪些检查方式消除这个尖刺。另外,外部VCO模式下,相位噪声有哪些改善方法,想在500khz达到-133db/hz是否可行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
LMX2571相噪尖刺消除及相位噪声改善方法
一、相噪尖刺消除
检查电源和接地:确保LMX2571的电源和接地端口连接良好,无噪声干扰,以避免电源或接地不良引起的相噪尖刺。
优化外部VCO:检查外部VCO的性能,确保其工作稳定且无异常。调整VCO的调谐电压或更换性能更好的VCO可能有助于消除尖刺。
检查PCB布局:确保PCB布局合理,避免信号线之间的干扰和耦合。特别是VCO的输出线,应远离其他高频信号线,以减少相互干扰。
使用滤波器:在VCO输出端添加合适的滤波器,如低通滤波器,以滤除可能产生尖刺的高频噪声。
二、相位噪声改善
优化功率配置字:通过调整LMX2571的功率配置字,可以找到最佳的输出功率设置,以改善相位噪声性能。
使用高质量晶振:作为参考时钟的晶振质量对相位噪声有很大影响。使用高质量、低相噪的晶振可以显著提高相位噪声性能。
减少外部干扰:确保LMX2571的工作环境无强电磁干扰,以减少外部噪声对相位噪声的影响。
优化PCB设计:良好的PCB设计,如合理的元件布局、短而直的信号路径以及适当的屏蔽措施,都有助于降低相位噪声。
三、达到-133dBc/Hz的可行性
在外部VCO模式下,通过上述优化措施,有可能在500kHz偏移处达到-133dBc/Hz的相位噪声水平。但具体效果还需根据实际应用环境、硬件条件以及调试情况来确定。建议进行详细的测试和调试,以验证相位噪声性能是否满足要求。
您好
感谢您的信任,因为实际配置调试要以实际情况为准,给您一下建议和注意事项,您可以参考进行配置。
首先,确保您已经按照数据手册正确连接了所有必要的引脚,并且供电电压稳定。接下来,您可以尝试以下寄存器配置:
复位寄存器:
配置PLL参数:
启用内部VCO:
配置锁定检测:
其他配置:
以下是一个简化的寄存器配置示例(具体值需要根据实际计算确定):
请注意,这只是一个基本的配置示例,并且具体的寄存器值需要根据您的应用需求、环路设计以及LMX2571的数据手册来确定。此外,在配置寄存器之前,请务必仔细阅读并理解数据手册中的相关章节,以确保正确配置芯片并避免损坏或不稳定的工作状态。
最后,关于您提到的500kHz尖刺问题,如果在使用内部VCO后仍然存在,可能需要进一步检查您的电路布局、电源去耦以及外部元件(如晶振、环路滤波器等)的选择和连接情况。这些因素都可能对PLL的性能和频谱特性产生影响。
参考文档:
datasheet:https://www.ti.com/lit/gpn/lmx2571
LMX2571的杂散性能优化方法:https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/zhct553
LMX2571 使用可编程输入乘法器来最大限度减少整数边界杂散:www.ti.com.cn/.../snaa289