This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2571: 使用lmx2571,外部VCO模式,锁定频率在430.08MHz时,在500kHz发现相噪有一个尖刺

Part Number: LMX2571


这个尖刺在430.08MHz左右两边偏500khz都有,请问有哪些检查方式消除这个尖刺。另外,外部VCO模式下,相位噪声有哪些改善方法,想在500khz达到-133db/hz是否可行。

  • 您好

    ‌LMX2571相噪尖刺消除及相位噪声改善方法‌

    ‌一、相噪尖刺消除‌

    ‌检查电源和接地‌:确保LMX2571的电源和接地端口连接良好,无噪声干扰,以避免电源或接地不良引起的相噪尖刺‌。
    ‌优化外部VCO‌:检查外部VCO的性能,确保其工作稳定且无异常。调整VCO的调谐电压或更换性能更好的VCO可能有助于消除尖刺‌。
    ‌检查PCB布局‌:确保PCB布局合理,避免信号线之间的干扰和耦合。特别是VCO的输出线,应远离其他高频信号线,以减少相互干扰‌。
    ‌使用滤波器‌:在VCO输出端添加合适的滤波器,如低通滤波器,以滤除可能产生尖刺的高频噪声‌。

    ‌二、相位噪声改善‌

    ‌优化功率配置字‌:通过调整LMX2571的功率配置字,可以找到最佳的输出功率设置,以改善相位噪声性能‌。
    ‌使用高质量晶振‌:作为参考时钟的晶振质量对相位噪声有很大影响。使用高质量、低相噪的晶振可以显著提高相位噪声性能‌。
    ‌减少外部干扰‌:确保LMX2571的工作环境无强电磁干扰,以减少外部噪声对相位噪声的影响。
    ‌优化PCB设计‌:良好的PCB设计,如合理的元件布局、短而直的信号路径以及适当的屏蔽措施,都有助于降低相位噪声‌。

    ‌三、达到-133dBc/Hz的可行性‌

    在外部VCO模式下,通过上述优化措施,有可能在500kHz偏移处达到-133dBc/Hz的相位噪声水平。但具体效果还需根据实际应用环境、硬件条件以及调试情况来确定‌。建议进行详细的测试和调试,以验证相位噪声性能是否满足要求。

  • 您好,我尝试了很多种方式,都没有消除500khz的尖刺,所以我使用内部VCO来确实是否是VCO带来的尖刺,但是我按照数据手册Table 41的配置,配了一个430.08MHz的频点,出来的频谱如图所示,整个噪底抬起来了。并且没有锁定,如果可以,能否请你帮忙写一个寄存器配置,是OSCin-61.44MHz,输出锁定输出频率430.08MHz。谢谢你。

  • 您好

    感谢您的信任,因为实际配置调试要以实际情况为准,给您一下建议和注意事项,您可以参考进行配置。

    首先,确保您已经按照数据手册正确连接了所有必要的引脚,并且供电电压稳定。接下来,您可以尝试以下寄存器配置:

    1. 复位寄存器‌:

      • 编程R0寄存器为复位值,以确保所有寄存器都被重置到其默认值。这通常是解决未锁定问题的第一步‌。
    2. 配置PLL参数‌:

      • 根据您的需求,计算并配置N分频器(R1、R2寄存器)和M分频器(R3寄存器)的值,以实现从61.44MHz到430.08MHz的频率转换。具体计算方式可以参考LMX2571的数据手册或相关应用笔记。
      • 配置电荷泵电流(R5、R6寄存器)和环路滤波器参数(R7-R10寄存器),以确保PLL的稳定性和锁定速度。这些参数的选择需要根据您的具体应用和环路设计要求来确定。
    3. 启用内部VCO‌:

      • 确保已经正确配置了相关寄存器以启用内部VCO。这通常涉及到设置VCO的使能位和选择适当的VCO频段‌。
    4. 配置锁定检测‌:

      • 配置锁定检测寄存器(如R42),以确保当PLL锁定到期望频率时,锁定指示位能够正确反映锁定状态‌。
    5. 其他配置‌:

      • 根据需要配置其他相关寄存器,如输出功率控制(R11-R14寄存器)、输出接口选择(R7-R8寄存器)等‌。

    以下是一个简化的寄存器配置示例(具体值需要根据实际计算确定):

    • R0: 复位值(根据数据手册)
    • R1、R2: N分频器配置,用于设置从OSCin到VCO的输入频率分频比
    • R3: M分频器配置,用于设置VCO的输出频率到最终输出频率的分频比
    • R5、R6: 电荷泵电流配置
    • R7-R10: 环路滤波器参数配置
    • R42: 锁定检测寄存器配置(锁定模式使能)

    请注意,这只是一个基本的配置示例,并且具体的寄存器值需要根据您的应用需求、环路设计以及LMX2571的数据手册来确定。此外,在配置寄存器之前,请务必仔细阅读并理解数据手册中的相关章节,以确保正确配置芯片并避免损坏或不稳定的工作状态。

    最后,关于您提到的500kHz尖刺问题,如果在使用内部VCO后仍然存在,可能需要进一步检查您的电路布局、电源去耦以及外部元件(如晶振、环路滤波器等)的选择和连接情况。这些因素都可能对PLL的性能和频谱特性产生影响‌。

    参考文档:

    datasheet:https://www.ti.com/lit/gpn/lmx2571

    LMX2571的杂散性能优化方法:https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/zhct553

    LMX2571 使用可编程输入乘法器来最大限度减少整数边界杂散:www.ti.com.cn/.../snaa289