下变频本振10.6GHz,参考信号50MHz,输出中频2.15GHz时,在2.15GHz附近出现以50NHz为间隔的杂散信号,杂散信号功率固定不变大概在-70dBm,尝试更改参考信号为10MHz时,杂散间隔变为10MHz,经测试为LMX2595输出的杂散,这种杂散属于什么杂散呢?整数边界杂散或者说鉴相杂散?如何降低或者相处此类杂散?谢谢!
您好
尝试、在 PLL 锁定后、编程 R2[10]= 0以停止状态机时钟。 务必在执行 VCO 校准之前将该位设置回=1。