This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMK04828: 如何在RFSoC 4x2这块板子上实现外部接入的clkin0锁到dout,不接板上的晶振

Part Number: LMK04828


我目前在使用 RFSoC 4x2 板卡,外接了一个 80 MHz 正弦波信号作为参考时钟,通过 LMK04828 生成系统时钟。

我的目标是:

  • 使用 CLKIN0 接收外部 80 MHz 正弦波作为参考;

  • 利用 LMK04828 内部 PLL,把该参考锁相生成 320 MHz 输出

  • 将这个 320 MHz 时钟输出到 DOUT8,供 FPGA(PL 端)和 ADC 使用;

  • 同时也通过 DOUT9 给 FPGA 提供 SYSREF 信号,用于 JESD204 同步;

  • 实现 ADC、FPGA 所有模块与外部参考时钟完全同步

但我遇到的问题是:

当我断开外部的 CLKIN0(80 MHz 信号)之后,LMK04828 仍然继续给 FPGA 输出时钟(有 DOUT8,但 SYSREF 消失了),这说明 主时钟并没有随着参考断开而停止

我希望实现的是:

当外部 CLKIN0 被断开后,LMK 不再输出 DOUT8DOUT9,即 FPGA 也不再接收到时钟,从而实现一种“系统锁定外部参考”的效果。

请问该如何设置 LMK04828,让它:

  • CLKIN0 锁相输出至 DOUT8DOUT9

  • 并在 CLKIN0 丢失时,自动停止时钟输出(不 fallback 到内部或其他参考)?